Compatibilità elettromagnetica
AVVISO |
---|
Pericolo di disturbi elettromagnetici
Questo è un prodotto di categoria C3 in base a IEC 62040-2. Questo è un prodotto per
applicazioni commerciali e industriali nel secondo ambiente - potrebbero essere necessarie
restrizioni d'installazione o misure aggiuntive per evitare anomalie. Per secondo
ambiente si intendono tutti i luoghi industriali, commerciali e di industria leggera
diversi da quelli residenziali, commerciali e di industria leggera direttamente collegati
alla rete pubblica senza l'utilizzo di un trasformatore intermedio a bassa tensione.
L'installazione e il cablaggio devono rispondere alle direttive di compatibilità elettromagnetica,
quali:
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|