ケーブル用のバッテリーブレーカーボックスの準備
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
取り付けられている配線口カバーに、ケーブルやグロメット用の穴をドリルやパンチで開けないでください。また、UPS装置の近くでドリルやパンチを使用しないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
- 配線口カバーを取り外します。
- GVBBB630EL-1CBの場合:下部の配線口カバーを取り外します。
- GVBBB630EL-2CBの場合:上部と下部の配線口カバーを取り外すか、下部の配線口カバーのみを取り外します。
- GVBBB630EL-3CBの場合:上部と下部の配線口カバーを取り外します。
- ドリルまたはパンチを使用して、配線口カバーに電源ケーブル用の穴(A)と信号ケーブルまたはグロメット用の穴(B)を開け、グロメットを取り付けて(該当する場合)、配線口カバーを元に戻します。
危険