バッテリーブレーカーボックスの撤去または新しい場所への移動
- UPSを完全にシャットダウンし、UPSの操作マニュアルの指示に従います。
- スイッチギアーのすべてのブレーカーをオフ(開)にしてロックアウトまたはタグアウトします。
- スイッチギアー/バッテリーソリューションのすべてのバッテリーブレーカーをオフ(開)にしてロックアウトまたはタグアウトします。
- このバッテリーブレーカーボックスの上流に個別のバッテリーブレーカーが存在しないバッテリーソリューションの場合は、バッテリーソリューションからバッテリーケーブルを取り外します。
危険感電、爆発、またはアークフラッシュの危険バッテリーソリューションからバッテリーケーブルを取り外します。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。 - バッテリーブレーカーボックスのフロントドアを開けます。
- バッテリーブレーカーをオフ(開)にしてロックアウトまたはタグアウトします。
- 3個のネジを緩めて、デッドフロントパネルを開けます。
- 保護カバーのネジを緩め、保護カバーを上に持ち上げて、バッテリーブレーカーボックスから取り外します。
- 続行する前に、各DCバスバーの電圧を測定し、電圧がないことを確認します。
- バッテリーブレーカーボックスからすべての電源ケーブルを取り外します。詳細については、電源ケーブルの接続を参照してください。
- バッテリーブレーカーボックスからすべての信号線を取り外します。詳細については、以下の章を参照してください。
- 内部カバーを再度取り付けます。
- 壁から4本のM10ネジを外し、バッテリーブレーカーボックスを壁から取り外します。
注意重量物バッテリーブレーカーボックスには重量があります。GVBBB630EL-1CBは35 kg、GVBBB630EL-2CBは66 kg、GVBBB630EL-3CBは76 kgです。適切なツールを使用し、バッテリーブレーカーボックスを安全に持ち上げてください。上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。 - デッドフロントパネルを閉じて、3本のネジで固定します。
- バッテリーブレーカーボックスのフロントドアを閉じてロックします。
- 運搬:
警告転倒の危険バッテリーブレーカーボックスを運搬する際は、以下の点に注意してください。- 運搬を行う担当者が必要な技能を持ち、十分な訓練を受けていること
- 製品を安全に持ち上げ、運搬するために適切なツールを使用すること
- 適切な防護物(包装や梱包など)を用いて製品を損傷から守ること
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。運搬の要件:
-
適切なパレットの中央にバッテリーブレーカーボックスを水平に配置してください(最小パレット寸法:840 mm x 1220 mm。パレットはバッテリーブレーカーボックスの重量に適したものを使用してください。GVBBB630EL-1CBは35 kg、GVBBB630EL-2CBは66 kg、GVBBB630EL-3CBは76 kgです。
-
積み込み、運搬、積み下ろしの際の振動や衝撃に耐えられる適切な固定金具でバッテリーブレーカーボックスをパレットに取り付けてください。
-
元の出荷用パレットと元の運搬用金具の組み合わせは、破損していない状態であれば再利用可能です。
警告予期しない機器の動作バッテリーブレーカーボックスが曲がったり破損したりする可能性があるため、フォークリフト/パレットトラックでバッテリーブレーカーボックスをフレームに載せて直接持ち上げないでください。上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。 - 次のいずれかを実行します。
- バッテリーブレーカーボックスを撤去する。
- バッテリーブレーカーボックスを新しい場所に移動させて設置する。
- バッテリーブレーカーボックスを新しい場所に設置する場合:設置マニュアルに従って、新しい場所にバッテリーブレーカーボックスを設置してください。設置の概要については、設置手順を参照してください。再設置および起動は、有資格者のみが行ってください。