990-91378D-004

Tilslut strømkablerne i et system med adgang nedefra

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Sluk fuldstændigt for UPS-systemet, inden batterikablerne tilsluttes batteriafbryderen.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Lås/markér afbryderen i positionen OFF.

    Det tomme batteriskab set forfra

  2. Tilslut PE-kablet.
  3. Tilslut jævnstrømskablerne (DC+, DC-) fra UPS'en.
  4. Installer beskyttelsesdækslet over terminalerne på venstre side af batteriafbryderen.

    Det tomme batteriskab set forfra

  5. Installer batterierne som beskrevet i den installationsmanual, der følger med det tomme batteriskab.
  6. Slut batterikablerne (Batt+, Batt-) fra batterierne i tomt batteriskab nummer 1 til batteriafbryderen.

    Det tomme batteriskab set forfra

  7. Kun til installation med to tomme batteriskabe: Slut jordkablet fra det tomme batteriskab 1 til det tomme batteriskab 2.

    Tomt batteriskab 1 og 2 set forfra

  8. Kun til installation med to tomme batteriskabe: Slut batterikablerne (batteri+, batteri-) fra batterierne i det tomme batteriskab 2 til batteriafbryderen.
  9. Installer beskyttelsesdækslet over terminalerne på højre side af batteriafbryderen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.