990-91575-006

Instalación de baterías en el armario de baterías vacío

ADVERTENCIA
manipulación imprevista del equipo
El armario de baterías no se debe mover una vez instaladas las baterías.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. Coloque las baterías en los estantes del armario de baterías vacío e interconéctelas.
    NOTA: No cubra los orificios en las esquinas de los estantes diseñados para el tendido de cables entre los estantes.

    Vista frontal del armario de baterías vacío

  2. Anote la configuración de batería en la etiqueta del armario de baterías vacío.
  3. Retire la etiqueta 885-90412 de la sobrecubierta.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?