Colocación del armario de baterías vacío
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Mientras se hacen los orificios de anclaje, mantenga cubierto
el armario de baterías vacío para evitar la entrada de polvo
u otros conductores en el sistema.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
- Solo para instalación con dos armarios de baterías vacíos: Retire los paneles laterales indicados de los armarios de baterías en los lados adyacentes.
-
Coloque los armarios de baterías vacíos en el
lugar de instalación final.
NOTA: Deje 100 mm de espacio libre detrás de los armarios de baterías vacíos para el flujo de aire.
- Fije en el suelo los soportes de anclaje posteriores.
- Solo para instalación con dos armarios de baterías vacíos: Instale las monturas de acoplamiento superior entre los armarios de baterías vacíos.
- Quite las cubiertas indicadas.
PELIGRO