990-91575-034

Ortam

  Kullanım Depolama
Sıcaklık 0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F) -25 °C ila 55 °C (-13 °F ila 131 °F)
Renk Siyah
Koruma sınıfı IP20
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?