990-91575-034

Akü Gereksinimleri

Akü türü VRLA
Minimum yanıcılık sınıfı HB
Akü rafları 1057 x 767 mm boyutunda 4 raf
Raf başına maksimum ağırlık 460 kg
Kabin başına maksimum ağırlık 1600 kg
Akü rafları arası yükseklik 340 mm
Akü terminalleri dahil maksimum akü yüksekliği 240 mm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?