990-91733A-005

Installation des Schranks mit Eingang unten an der rechten Seite der USV

  1. Entfernen Sie die rechte Seitenwand von der USV. Bewahren Sie sie für die Montage am Schrank mit Eingang unten auf.
  2. Schieben Sie die USV und den Schrank mit Eingang unten an ihren endgültigen Standort nebeneinander.
  3. Senken Sie die Nivellierfüße vorne und hinten an der USV mit einem Schraubenschlüssel ab, bis sie den Boden berühren. Die Rollen dürfen keinen Kontakt zum Boden haben. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die USV gerade steht.
    HINWEIS
    Beschädigungsrisiko
    Verschieben Sie den Schrank nicht mehr, nachdem die Nivellierfüße abgesenkt wurden.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
  4. Entfernen Sie die obere Verbindungshalterung oben am Schrank mit Eingang unten.
  5. Montieren Sie die obere Verbindungshalterung zwischen der USV und dem Schrank mit Eingang unten.
  6. Verbinden Sie die USV und den Schrank mit Eingang unten mithilfe der bereitgestellten vorderen Verbindungshalterungen.
  7. Verbinden Sie die USV und den Schrank mit Eingang unten mithilfe der bereitgestellten hinteren Verbindungshalterungen.

    Rückansicht

  8. Nehmen Sie die Frontplatte vom Schrank mit Eingang unten ab.
  9. Entfernen Sie die Platten für die Signalkabel.
  10. Bringen Sie die mitgelieferten Bürstenstecker an.
  11. Entfernen Sie die untere Montageplatte.
  12. Entfernen Sie die Trägerplatten mit den Gleitrollen. Entsorgen Sie die Trägerplatten mit den Gleitrollen.
  13. Bohren/stanzen Sie Löcher für Kabel oder Kabelkanäle/Durchführungen in die Montageplatte. Installieren Sie ggf. Kabelkanäle/Durchführungen (nicht im Lieferumfang enthalten).
    GEFAHR
    Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
    Bohren bzw. stanzen Sie keine Öffnungen, während die Montageplatten angebracht sind, und bohren bzw. stanzen Sie nicht in der Nähe des Schranks.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
  14. Bauen Sie die untere Montageplatte wieder ein.

  15. Entfernen Sie die inneren Frontplatten und die Rückplatte von der USV.
  16. Verlegen Sie die Leistungskabel durch den Schrank mit Eingang unten nach oben und in die USV, wie abgebildet. Befestigen Sie die Leistungskabel an den Zugentlastungen in der Mitte und oben.
  17. Verlegen Sie die Signalkabel durch den Schrank mit Eingang unten nach oben und in die USV. Verlegen Sie die Signalkabel wie hier gezeigt, sodass Class 2/SELV-Kabel von non-Class 2/non-SELV-Kabeln getrennt sind.
  18. Bringen Sie die Transporthalterungen an der Vorder- und Rückseite des Schranks mit Eingang unten wieder an.
  19. Befestigen Sie die vordere und hintere Transporthalterung am Boden. Verwenden Sie für die Art des Bodens geeignete Hardware. Der Durchmesser der Öffnungen in der Verankerung beträgt ø12 mm. Die Mindestanforderung ist M10-Hardware der Festigkeitsklasse 8.8.
  20. Bringen Sie die Frontplatte des Schranks mit Eingang unten wieder an.
  21. Bringen Sie die rechte Seitenwand am Schrank mit Eingang unten an. Die rechte Seitenwand wurde zuvor von der USV entfernt.
  22. Schließen Sie die Signalkabel und die Leistungskabel an wie im Installationshandbuch für die USV beschrieben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?