990-93333-005

Liste der zutreffenden Modelle

HINWEIS: Das Rückspeiseschutz-Kit ist nur für USV-Systeme mit einem internen Schalter zu verwenden. Die Produktreferenzen für die USV-Systeme mit einem internen Schalter sind im Folgenden aufgeführt.
  • Galaxy PX USV 100 kW skalierbar auf 250 kW 400 V, 1 Schalter, für externe Batterien (GPXUPS100K250QBH)

  • Galaxy PX USV 100 kW skalierbar auf 250 kW 400 V, 1 Schalter, für externe Batterien, Start 5x8 (GPXUPS100K250QBHS)

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW skalierbar auf 250 kW 400 V, 1 Schalter, für externe Batterien (EMUPS50K250QBH)

  • Easy USV 3-Phase Modular 50 kW skalierbar auf 250 kW 400 V, 1 Schalter, für externe Batterien, Start 5x8 (EMUPS50K250QBHS)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?