990-93333-005

Installation des Rückspeiseschutz-Kit in der USV mit einem internen Schalter

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Schalten Sie die USV vollständig aus, bevor Sie das Rückspeiseschutz-Kit installieren. Die USV muss vollständig freigeschaltet sein und es dürfen keine Stromquellen an die USV angeschlossen sein.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
  1. Öffnen Sie die Tür an der Vorderseite.
  2. Nehmen Sie die Frontblende von der USV ab. Entsorgen Sie die Frontblende.
  3. Wenn möglich, entfernen Sie die Seitenwände, um einen besseren Zugang zu erhalten.
  4. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung von der USV ab.

    Rückansicht

  5. Entfernen Sie die drei Eingangs-Sammelschienen (880-74011). Entsorgen Sie die Eingangs-Sammelschienen. Bewahren Sie die sechs entfernten M8-Muttern (803-8007) auf.

    Seitenansicht

  6. Installieren Sie die Rückspeiseschutzschalter-Baugruppe in der USV.
    1. Richten Sie die drei Rückspeiseschutzschienen (TME11270, TME11272, TME11273) an der Rückspeiseschutzschalter-Baugruppe mit den sechs vernieteten Bolzen aus.
      HINWEIS: Halten Sie die Rückspeiseschutzschalter-Baugruppe fest, bis sie mit Schrauben befestigt ist.

      Rückansicht

    2. Richten Sie die Seitenplatte der Rückspeiseschutzschalter-Baugruppe am Pfosten aus und befestigen Sie sie mit den drei bereitgestellten M6-Schrauben (803-0686).

      Ansicht von vorne rechts

    3. Befestigen Sie die drei Rückspeiseschutzschienen mit den sechs M8-Muttern (803-8007), die Sie in Schritt 5 entfernt haben.

      Rechte Seitenansicht

  7. Schließen Sie die Signalkabel (TME11681) an.
    1. Entfernen Sie die angegebenen Schrauben und nehmen Sie die Kunststoffabdeckung des Rückspeiseschutzschalters ab.

      Vorderansicht

    2. Entfernen Sie die Abdeckung über den Signalanschlussklemmen.

      Vorderansicht

    3. Schließen Sie die von der Auslösespule im Rückspeiseschutzschalter kommenden Signalkabel an die Signalanschlussklemmen auf 0P02386 an wie in der Abbildung gezeigt. Verbinden Sie J8301-10 mit J8310-1. Schließen Sie die Kabel der Rückspeiseschutz-Auslösespule an J8310-3 und J8301-1 an.
  8. Notieren Sie die Position der Anschlussklemmen für die Eingangsleistungskabel (Konfiguration mit einfachem Netzanschluss) bzw. die Bypass-Leistungskabel (Konfiguration mit zweifachem Netzanschluss).

    Rückansicht

  9. Bringen Sie die Kunststoffabdeckung am Rückspeiseschutzschalter wieder an.
  10. Montieren Sie die neue Frontplatte (TME11303) aus dem Rückspeiseschutz-Kit mit den acht M6-Schrauben (803-8170), die Sie in Schritt 2 entfernt haben, an der USV. Bringen Sie die Abdeckung über den Signalanschlussklemmen wieder an.
  11. Falls Sie zuvor die Seitenwände der USV entfernt haben, bringen Sie sie wieder an.
  12. Bringen Sie die rückwärtige Blende wieder an der USV an.

    Rückansicht

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.