Conexión de los cables de alimentación
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Realice un apagado completo del sistema SAI antes de conectar
los cables de batería al disyuntor de batería.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
- Bloquee o etiquete el disyuntor de batería en la posición
OFF.
Armario de baterías vacío: entrada de cables por la parte inferior
Armario de baterías vacío: entrada de cables por la parte superior
- Conecte el cable de punto de protección a tierra (PE).
- Conecte los cables CC (DC+, N, DC-) desde el SAI.
- Coloque la cubierta de protección sobre los terminales de la parte izquierda del disyuntor de batería.
- Instale las baterías como se indica en el manual de instalación que se proporciona con el armario de baterías vacío.
- Conecte los cables de batería (Batt+, N, Batt-) de
las baterías en el armario de baterías vacío al disyuntor
de batería.
Armario de baterías vacío: entrada de cables por la parte inferior
Armario de baterías vacío: entrada de cables por la parte superior
- Coloque la cubierta de protección sobre los terminales de la parte derecha del disyuntor de batería.
PELIGRO