990-91202A-006

Conexión de los cables de señal para Easy UPS 3S

NOTA: Pase los cables de señal separados de los cables de alimentación.
NOTA: En las ilustraciones de este procedimiento, se muestra un sistema con entrada de cables por la parte inferior. El procedimiento es el mismo para los sistemas con entrada de cables por la parte superior.
  1. Instale el sensor de temperatura del kit de instalación opcional E3SOPT003.
    ADVERTENCIA
    Peligro de incendio
    Coloque el sensor de temperatura como se describe para garantizar que las mediciones de temperatura sean correctas.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
    NOTA: El cable del sensor de temperatura tiene una longitud de 5,8 metros.

    Vista frontal del armario de baterías vacío

  2. Pase los cables del sensor de temperatura de las baterías por la parte superior o inferior del armario de baterías vacío hasta el terminal de contacto seco del SAI J2–1 y J2–2, y realice la conexión como se indica.

    Conexión del sensor de temperatura de batería del Easy UPS 3S

  3. Pase los cables de señal por la parte superior o inferior del armario de baterías vacío hasta el disyuntor de batería.
  4. Retire la cubierta del disyuntor de batería.

    Vista frontal del disyuntor de batería

  5. Conecte los cables de señal:
    1. Conecte los cables de señal del interruptor AUX del armario de baterías vacío a J6–2 y J7–1 en el SAI.

      Vista frontal del disyuntor de batería

    2. Conecte los cables de señal de la bobina de disparo del armario de baterías vacío a J5–3 y J6–1 en el SAI.
  6. Vuelva a colocar la cubierta en el disyuntor de batería.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?