990-5993C-037

在 Easy UPS 3S 208 V 系统的模块化电池柜中安装电池

  1. 拆下电池架前面的盖板。
  2. 握住把手,安装电池模块,从下到上,每次一组。
  3. 按下每个电池模块的把手并使用随附的螺钉在电池模块前面进行固定。

    电池模块正面视图

  4. 拆下电源接线端子上的伸缩套管,将电源线缆连接至电池。
  5. 在每个电池组串的图示位置安装短路连接器(来自 E3SOPT009)。
  6. 重新装回电池架前面的盖板。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?