990-5993C-037

Easy UPS 3S 和模块电池柜之间的线缆连接

注: 将信号线与电源线分开敷设。
  1. 移除模块电池柜背面的导线管盒。

    模块电池柜背面视图

  2. 旋转导线管盒并安装。
  3. 拆下右侧或左侧面板。

    模块电池柜正面视图

  4. 将随附的电池线缆连接到铜排上:
    • 10–20 kVA UPS:WH100138 (Bat+)、WH100139 (N)、WH100140 (Bat-)、WH100145 (PE)
    • 30–40 kVA UPS:WH100141 (Bat+)、WH100142 (N)、WH100143 (Bat-)、WH100146 (PE)

    模块电池柜右侧视图

  5. 如果要安装模块电池柜不止一台,连接各模块电池柜之间的电池线缆。
  6. 安装温度传感器 E3SOPT003(如有)。

    模块电池柜右侧视图

  7. 将电池温度传感器线缆通过导线管盒连接到 UPS。断开 J2-1 和 J2-2 的线缆连接并连接电池温度传感器。
  8. 重新装回侧面板。
  9. 将线缆固定到线缆扣中。

    模块电池柜背面视图

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?