990–5993B–001

Poids et dimensions de l'armoire batterie modulaire

  Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
Armoire batterie modulaire 125 1 400 500 851
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?