990–5993B–001

Caractéristiques

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
L'armoire batterie modulaire doit uniquement être utilisée avec l'ASI Easy UPS 3S avec batteries internes.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
risques de dommages à l'équipement
Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour les caractéristiques détaillées du système d'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
Tension nominale de la batterie (V) 480
Type de batterie Plomb-acide
Nombre de blocs par groupe 40
Niveau de court-circuit maximal (ICW) 10 kA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?