Descripción general de sistema en paralelo
| MIB | Disyuntor/interruptor de entrada de la red eléctrica principal |
| BIB | Disyuntor/interruptor de entrada de derivación |
| UIB | Disyuntor/interruptor de entrada de unidadInterruptor de entrada de unidad |
| SSIB | Disyuntor/interruptor de entrada de conmutador estáticoInterruptor de entrada de conmutador estático |
| UOB | Disyuntor/interruptor de salida de unidadInterruptor de salida de unidad |
| UOB ext. | Disyuntor/interruptor de salida de unidad externo |
| MBB | Disyuntor/interruptor de derivación de mantenimientoDisyuntor derivación de mantenimiento |
| MBB ext. | Disyuntor/interruptor de derivación externa de mantenimiento |
| SIB | Disyuntor/interruptor de aislamiento del sistema |
| BB | Disyuntor/interruptor de batería |
La impedancia de las vías de derivación debe controlarse en un sistema SAI en paralelo. Con funcionamiento en modo derivación, la distribución de carga en paralelo se determina por la impedancia total de la vía de derivación, compuesta de cables, conmutador, conmutador de derivación estática y disposición de los cables.
| AVISO |
|---|
|
Riesgo de daños en el equipo
Para garantizar un reparto de carga correcto de la carga
en funcionamiento en derivación en un sistema en paralelo, se
aplican las siguientes recomendaciones:
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|