990-5940H-017

Elenco di controllo dell'installazione

  • L'UPS e le batterie non sono danneggiati.

  • L'UPS è stato installato in un ambiente chiuso a temperatura controllata e privo di inquinanti conduttivi.

  • L'UPS è stato installato su una superficie solida, piana e realizzata in materiale non infiammabile in grado di supportare il peso dell'armadio.

  • La protezione a monte è installata in base a Protezione a monte necessaria e dimensioni dei cavi – UPS 3:3 o Protezione a monte necessaria e dimensioni dei cavi – UPS 3:3 e alle normative locali.

  • I cavi di alimentazione sono stati collegati in base alle procedure indicate nel presente manuale.

  • I cavi di segnale sono stati collegati in base alle procedure indicate nel presente manuale.

  • I cavi della batteria sono stati collegati in base alle procedure indicate nel presente manuale.

  • Tutte le coperture di protezione sono state installate.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.