990-91216B-005

Anschließen der Leistungskabel an GVSBPAR40K50H für ein 3:3-USV-System

  1. Schließen Sie die PE-Kabel an die PE-Anschlussklemme an.
  2. Schließen Sie die Eingangskabel/Bypass-Kabel aus der Netzeinspeisung an.
  3. Schließen Sie die USV-Eingangskabel/USV-Bypass-Kabel aus USV 1 an.
  4. Schließen Sie die USV-Eingangskabel/USV-Bypass-Kabel aus USV 2 an.
  5. Schließen Sie die USV-Ausgangskabel aus USV 1 an.
  6. Schließen Sie die USV-Ausgangskabel aus USV 2 an.
  7. Schließen Sie die von der Last kommenden Kabel an.
  8. Befestigen Sie die Kabel wie oben gezeigt mit Kabelbindern (bereitgestellt) an den Zugentlastungen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.