990-91216D-037

连接 3:3 UPS 系统中的 GVSBPAR40K50H 电源线

  1. 将 PE 线缆连接至 PE 铜排。
  2. 连接来自市电的输入线缆/旁路线缆。
  3. 连接来自 UPS 1 的 UPS 输入线缆/UPS 旁路线缆。
  4. 连接来自 UPS 2 的 UPS 输入线缆/UPS 旁路线缆。
  5. 连接来自 UPS 1 的 UPS 输出线缆。
  6. 连接来自 UPS 2 的 UPS 输出线缆。
  7. 连接负载线缆。
  8. 使用随附的线缆扎带将线缆固定到线缆扣上(如图所示)。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.