ケーブルの準備
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
取り付けられている配線口カバーに穴をドリルやパンチで開けないでください。また、キャビネットの近くでドリルやパンチを使用しないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
- 下部の配線口カバーを取り外します。
- ドリルまたはパンチを使用して、配線口カバーに電源ケーブル用の穴と信号ケーブルまたは電線管用の穴を開けます。UPS入力(A)、入力(B)、負荷(C)、UPS出力(D)。
- グロメットを取り付けてから(該当する場合)、配線口カバーをもう一度取り付けます。
危険感電、爆発、またはアークフラッシュの危険ケーブルを損傷させる可能性のある鋭利な物は、必ず取り除いてください。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。