990-91216D-018

中性点ジャンパーの取り外し

注記: 中性点ジャンパーは、4極ブレーカーが開かれたときに中性点が切断されないように中性点をボルト接続してあります。
注記: Galaxy VSの設置において地域の要件を満たす必要がある場合にのみ、中性点ジャンパーを取り外してください。Galaxy VSの設置の場合、中性点ジャンパーの取り外しはオプションとなります。
注記: Easy UPS 3S/Easy UPS 3Mの設置においては、必ず中性点ジャンパーを取り外すようにしてください。Easy UPS 3S/Easy UPS 3Mの設置の場合、中性点ジャンパーの取り外しは必須となります。
  1. UOB1とUOB2の間にある中性点ジャンパー(ケーブル/バスバー)を取り外します。ネジを同じ位置に再度取り付けます。
  2. MBBの中性点ジャンパー(ケーブルまたはバスバー)を取り外します。

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.