990-91216A-024

Conecte os cabos de alimentação no GVSBPAR10K30H

  1. Conecte os cabos PE ao barramento PE.
  2. Conecte os cabos de entrada a partir da rede elétrica.
  3. Conecte os cabos de entrada do nobreak 1.
  4. Conecte os cabos de entrada do nobreak 2.
  5. Conecte os cabos de saída do nobreak 1.
  6. Conecte os cabos de saída do nobreak 2.
  7. Conecte os cabos de carga.
  8. Prenda os cabos como mostrado com abraçadeiras para cabos (fornecidas) aos passadores de cabo.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.