990-91216B-012

Raccordement des câbles d'alimentation sur GVSBPAR10K30H

  1. Raccordez les câbles PE au jeu de barres PE.
  2. Raccordez les câbles d'entrée à partir de l'alimentation secteur.
  3. Raccordez les câbles d'entrée de l'ASI à partir de l'ASI 1.
  4. Raccordez les câbles d'entrée de l'ASI à partir de l'ASI 2.
  5. Raccordez les câbles de sortie de l'ASI à partir de l'ASI 1.
  6. Raccordez les câbles de sortie de l'ASI à partir de l'ASI 2.
  7. Raccordez les câbles de charge.
  8. Fixez les câbles à l'aide d'attaches (fournies) au passage des câbles comme indiqué.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.