990-5911A-017

Installazione finale

  1. Rimontare le due coperture anteriori.

    Sistema con ingresso dei cavi dal basso

    Sistema con ingresso dei cavi dall'alto

  2. Fissare la staffa di ancoraggio anteriore all'armadio delle batterie vuoto.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie vuoto

  3. Installare la staffa di ancoraggio anteriore al pavimento.
    NOTA: i bulloni di ancoraggio al pavimento non vengono forniti.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?