990–5911A–028

Размещение пустого батарейного шкафа

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
При создании анкерных отверстий пустой батарейный шкаф должен оставаться закрытым, чтобы предотвратить попадание пыли или других проводящих частиц в систему.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  1. Только для установки с двумя пустыми батарейными шкафами: Снимите указанные смежные боковые панели с батарейных шкафов.
  2. Установите пустой батарейный шкаф на место окончательной установки.
    Примечание: Оставьте 100 мм свободного пространства за пустым батарейным шкафом для обеспечения движения воздуха
  3. Прикрепите задние анкерные кронштейны к полу.
    Примечание: Анкерные болты для пола не входят в комплект поставки.

    Пустой батарейный шкаф, вид сзади

  4. Только для установки с двумя пустыми батарейными шкафами: Установите верхние секционные кронштейны между пустыми батарейными шкафами.

    Два пустых батарейных шкафа, вид спереди

  5. Снимите две передние крышки.

    Пустой батарейный шкаф, вид спереди

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?