990-91190A-024

Montar o Painel de bypass de manutenção na parede

CUIDADO
Risco de ferimento ou de dano ao equipamento
  • Instale o Painel do bypass de manutenção em uma parede ou rack com estrutura estável que seja capaz de suportar o peso da unidade.
  • Use hardware apropriado para o tipo de parede/rack.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
  1. Meça e marque a localização dos quatro orifícios de montagem na parede.
  2. Faça orifícios em cada um dos quatro locais marcados e coloque os parafusos de fixação.
  3. Remova os parafusos e abra a porta interna do painel de bypass de manutenção.

    Vista frontal do painel de bypass de manutenção

  4. Levante o Painel do bypass de manutenção, coloque-a contra a parede e alinhe-o com os quatro orifícios. Monte o Painel de bypass de manutenção na parede.