990-5912D-004

Slut signalkablerne til Easy UPS 3S og Easy UPS 3M – enkelt system

  1. Fjern de tre afbryderindikatorlamper og tilhørende etiketter for afbryderindikatorlamper fra vedligeholdelsesbypasspanelet. Afbryderindikatorlamperne understøttes ikke for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M.

    GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

  2. Monter tre runde blindpropper (medfølger ikke) i hullerne i den indre dør.
  3. Fjern de interne forbindelser til afbryderindikatorlamperne (ben 1-4) på kontrolklemrækkerne.
  4. På kontrolklemrækken ændres den interne forbindelse til MBB-meldekontakten (ben 7-8) fra normalt lukket (NC) til normalt åben (NO).
  5. Slut Class 2/SELV-signalkablerne fra kontrolklemrækken i vedligeholdelsesbypasspanelet til UPS'en i henhold til den konfiguration, der anvendes.
    BEMÆRK: Fremfør signalkablerne adskilt fra strømkablerne, og fremfør Class 2/SELV-kablerne adskilt fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.

    GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

    BEMÆRK: Der er ingen dedikeret indgangskontakt på Easy UPS 3S til MBB. Som standard, brug den konfigurerbare J5-indgangskontakt, der skal konfigureres som Main CB NO.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

  6. Stram signalkablerne, og fastgør dem til kabelaflastningerne.