990-5912C-005

Entfernen der Neutralleiter-Brücken

HINWEIS: Die Neutralleiter-Brücke gewährleistet eine dauerhafte Neutralleiterverbindung, sodass der Neutralleiter beim Öffnen der 4-poligen Schalter nicht getrennt wird.
HINWEIS: Entfernen Sie die Neutralleiter-Brücken in einer Galaxy VS-Installation nur, wenn dies eine lokale Anforderung ist. Bei Galaxy VS-Installationen ist das Entfernen der Neutralleiterbrücken optional.
HINWEIS: In Easy UPS 3S- und Easy UPS 3M-Installationen müssen Sie die Neutralleiterbrücken immer entfernen. In Easy UPS 3S- und Easy UPS 3M-Installationen ist das Entfernen der Neutralleiterbrücken obligatorisch.
  1. Entfernen Sie die Neutralleiter-Brücken von den Schaltern.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H