990-5912D-031

Anslut kraftkablarna för ett 3:3 UPS-system

OBS: För ett förenklat 1+1 parallellsystem, installera kraftkablarna från de två UPS-enheterna på fram- och baksidan av strömskenan med samma bult.
  1. Anslut PE-kablarna till PE-strömskenan.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H och GVSBPSU80K120H

  2. Gör något av följande:
    • För enkelmatad försörjning: Anslut ingångskablarna från huvudströmmen.
    • För dubbelmatad försörjning: Anslut bypasskablarna från huvudströmmen.
  3. Gör något av följande:
    • För enkelmatad försörjning: Anslut UPS-ingångskablarna.
    • För dubbelmatad försörjning: Anslut UPS-bypasskablarna.
  4. Anslut UPS-utgångskablarna.
  5. Anslut lastkablarna.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H och GVSBPSU80K120H

  6. Fäst kablarna med kabelbuntband (medföljer) till kabelavlastningen på vänster sida, toppen, och botten av underhållsbypasspanelen.