990-66229A-006

Conexión de los cables Modbus

NOTA: Para la protección de ciberseguridad, en todo momento debe ejercerse un estricto control de acceso a la sala de instalación.
  1. Conecte los cables de Modbus al terminal RS485 de uno o más SAI. Utilice una conexión de dos hilos.
    • Todos los cables de señal Modbus deberán ser de aislamiento/con cubierta doble y tener una capacidad nominal mínima de 30 VDC.

    • El cableado debe cumplir con los códigos locales.

    • Guíe los cables de señal por separado de los cables de alimentación para asegurar un aislamiento suficiente.

    Conexión de dos hilos con dos SAI

  2. Instale resistencias de terminación de 150 ohmios en los extremos de cada bus si los buses son muy largos y funcionan a velocidades de datos altas. Los buses inferiores a 610 metros a 9600 baudios o inferiores a 305 metros a 19 200 baudios en principio no necesitan resistencias de terminación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?