990-66229A-024

Conecte os cabos de comunicação Modbus

NOTA: Para segurança cibernética, deve ser exercido sempre um rigoroso controle de acesso à sala de instalação.
  1. Conecte os cabos Modbus ao terminal RS485 dos nobreaks. Use uma conexão de 2 cabos.
    • Todos os fios de sinal Modbus devem ter isolamento duplo/cabo com capa e classificação mínima de 30 VDC.

    • A instalação elétrica deve ser feita de acordo com os códigos locais de instalação elétrica.

    • Passe os fios de sinal separados dos cabos de energia para garantir isolamento suficiente.

    Conexão de dois cabos com dois nobreaks

  2. Instale os resistores de terminação de 150 ohm nas extremidades de cada barramento se os barramentos forem muito longos e operarem com altas taxas de dados. Os barramentos com menos de 610 metros a 9.600 baud ou menos de 305 metros a 19.200 baud não devem exigir resistores de terminação.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?