990-66230A-024

Conectar o kit do sensor de temperatura (opção)

NOTA: Use o kit do sensor de temperatura opcional (E3SOPT003) para este procedimento.
  1. Conecte o kit do sensor de temperatura ao terminal J3-5/6 (para medição da temperatura ambiente) ou J4-1/2 (para medição da temperatura da bateria) nos contatos secos. Consulte o manual de instalação do nobreak para mais detalhes.
  2. Para ver as medições de temperatura, toque em Status > Temperatura.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?