990-66230A-006

Conexión del kit de sensor de temperatura (opcional)

NOTA: Utilice el kit de sensor de temperatura opcional (E3SOPT003) para este procedimiento.
  1. Conecte el kit de sensor de temperatura al terminal J3-5/6 (para la medición de la temperatura ambiente) o J4-1/2 (para la medición de la temperatura de la batería) en los contactos secos. Consulte el manual de instalación del SAI para obtener más información.
  2. Para consultar las mediciones de temperatura, pulse Estado > Temperatura.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?