990-5940G-005

Übersicht über ein Parallelsystem mit 1+1-Redundanz und gemeinsamer Batteriebank

MIB Netzeingangsschutzschalter
BIB Bypass-Eingangsschalter
UIB Eingangsschalter
SSIB Eingangsschalter für statischen Bypass
UOB Ausgangsschalter
Ext. UOB Externer USV-Ausgangsschalter
MBB Wartungs-Bypass-Schalter
Ext. MBB Externer Wartungs-Bypass-Schalter
BB1 Batterieschalter 1
BB2 Batterieschalter 2
HINWEIS: Zum Typ der Trennvorrichtung siehe Anhang: Details zu Schalter/Unterbrecher.
HINWEIS: Bei USV-Systemen mit internen Batterien müssen die Batterien entfernt und der interne Batterieschalter (BB) mit einem Vorhängeschloss in geöffneter Position (OFF) gesichert werden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?