990-5940G-012

Présentation d'un système en parallèle redondant 1+1 avec bloc de batteries commun

MIB Disjoncteur/commutateur d'entrée secteur
BIB Disjoncteur/commutateur d'entrée bypass
UIB Disjoncteur/commutateur d'entrée de l'unité
SSIB Disjoncteur/commutateur d'entrée du commutateur statique
UOB Disjoncteur/commutateur de sortie de l'unité
Ext. UOB Disjoncteur/commutateur de sortie de l'unité externe
MBB Disjoncteur/commutateur du bypass de maintenance
Ext. MBB Disjoncteur/commutateur du bypass de maintenance externe
BB1 Disjoncteur/commutateur batterie 1
BB2 Disjoncteur/commutateur batterie 2
NOTE: Reportez-vous à la section Annexe : Détails du commutateur/disjoncteur pour connaître le type de dispositif de déconnexion.
NOTE: Pour les ASI avec batteries internes, les batteries doivent être retirées et le disjoncteur batterie interne (BB) doit être cadenassé en position ouverte (OFF).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?