Infrastructure Wi-Fi
Présentation
Panel Server prend en charge les protocoles applicatifs suivants sur l’infrastructure Wi-Fi :
-
HTTPS pour fournir l’accès aux pages Web intégrées de Panel Server
-
Modbus TCP/IP
-
Protocole DPWS (Devices Profile for Web Services) pour la détection de réseau IP
Si Panel Server Universal ou Advanced est installé dans un boîtier métallique, une antenne externe Wi-Fi (référence PASA-ANT1) peut être installée pour étendre le réseau Wi-Fi à l’extérieur du boîtier métallique. Les paramètres de puissance de sortie pour l’antenne externe sont prédéfinis et non modifiables.
Si Panel Server Entry est installé dans un boîtier métallique, utilisez la connexion par port Ethernet au lieu du Wi-Fi pour éviter les interruptions de communication.
Disponibilité
Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal (sauf modèles Wired by Design) et Advanced.
Réglage des paramètres
L’infrastructure Wi-Fi est configurée dans les pages Web EcoStruxure Panel Server. Procédez comme suit :
-
Accédez aux pages Web de Panel Server (reportez-vous à la rubrique détaillée).
-
Configurez la connexion au Wi-Fi sur la page Web
.
Paramètres généraux
![]() |
---|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
OU FONCTIONNALITÉ ALTÉRÉE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
Ne définissez pas le paramètre Antenne Wi-Fi sur Externe si l’antenne Wi-Fi
externe n’est pas connectée à la passerelle Panel Server
Universal ou Advanced.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Paramètre | Description |
---|---|
Activation Wi-Fi |
Permet d’activer ou de désactiver la fonction Wi-Fi. NOTE: La désactivation
de la fonction Wi-Fi désactive également le point d’accès
Wi-Fi et interrompt toute connexion Wi-Fi active.
|
Activation de l’infrastructure |
Affiché lorsque l’option Activation Wi-Fi est activée et enregistrée. Permet d’activer la capacité de connexion à une infrastructure existante (option désactivée par défaut). Les paramètres d’infrastructure sont affichés et modifiables lorsque l’option Activation de l’infrastructure est activée. |
Antenne (modèles Universal et Advanced) |
Lorsque le Wi-Fi est activé, ce paramètre permet de définir le type d’antenne :
|
Paramètres d’infrastructure
Les paramètres suivants s’affichent uniquement lorsque le paramètre Activation de l’infrastructure est activé.
Paramètre | Description |
---|---|
Statut de connexion |
Indique le statut de la connexion de Panel Server au réseau Wi-Fi :
NOTE: Si le réseau Wi-Fi est temporairement hors service,
le Panel Server se connecte à nouveau au réseau Wi-Fi dans les trois
minutes suivant sa récupération.
|
SSID |
Permet de sélectionner le nom du réseau sans fil en le saisissant dans le champ ou en double-cliquant dessus dans la Liste des réseaux. IMPORTANT : Il est recommandé d’utiliser WPA2 (Wi-Fi Protected Access version 2), ou WPA3 si disponible, pour la sécurité du réseau sans fil NOTE: Le protocole TKIP (Temporal Key
Integrity Protocol) n’est pas pris en charge.
|
Clé d’authentification |
Permet d’indiquer la clé d’authentification pour le réseau Wi-Fi. |
Liste des réseaux |
Permet de sélectionner un réseau Wi-Fi. Le champ SSID est automatiquement renseigné avec les données correspondantes lorsque vous double-cliquez sur le nom du réseau. Les informations suivantes s’affichent pour chaque nom de réseau de la liste :
|
Paramètres IP de l’infrastructure Wi-Fi
Les paramètres suivants s’affichent uniquement lorsque le paramètre Activation de l’infrastructure est activé.
Paramètre | Description |
---|---|
Statut de l’interface |
Indique le statut de l’interface Wi-Fi. |
Adresse MAC |
Indique l’adresse MAC (Media Access Control). Ce paramètre n’est pas modifiable. |
Activation IPv6 |
Permet d’activer ou de désactiver la configuration IPv6 (activée par défaut). |
Adresse IPv6 |
Indique l’adresse IPv6. Ce paramètre n’est pas modifiable. NOTE: Affiché
lorsque le paramètre Activation IPv6 est activé.
|
Mode d’attribution IPv4 |
Permet de sélectionner le mode d’attribution IPv4 :
|
Adresse IPv4 |
Permet de saisir l’adresse IP statique de Panel Server lorsque le paramètre Mode de configuration IPv4 est défini sur Adresse IPv4 statique. |
Masque réseau |
Permet de saisir l’adresse du masque réseau de votre réseau lorsque le paramètre Mode de configuration IPv4 est défini sur Adresse IPv4 statique. NOTE: Lorsque le Wi-Fi est
activé, la configuration Wi-Fi est prioritaire sur la configuration
Ethernet IP. IMPORTANT : Utilisez pour le Wi-Fi un masque réseau différent de celui utilisé pour Ethernet afin d’éviter les problèmes de connectivité sur Panel Server. |
Paramètres de passerelle
Les paramètres suivants s’affichent uniquement lorsque le paramètre Activation de l’infrastructure est activé.
Paramètre | Description |
---|---|
Mode de configuration |
La configuration de la passerelle est identique à celle du mode de configuration IPv4 et n’est pas modifiable :
NOTE: La passerelle intègre un client DHCP qui reçoit
la configuration IP fournie par le serveur DHCP.
|
Adresse IPv4 de la passerelle |
Permet de saisir manuellement l’adresse IP de la passerelle (routeur) lorsque le paramètre Statique. est défini sur |