Wi-Fi-Infrastruktur

Einführung

Der Panel Server unterstützt die folgenden Anwendungsprotokolle in einer Wi-Fi-Infrastruktur:

  • HTTPS für den Zugriff auf die integrierten Panel Server-Webseiten

  • Modbus TCP/IP

  • DPWS-Protokoll (Devices Profile for Web Services) zur IP-Netzwerkerkennung

Wenn der Panel Server Universal oder Advanced in einem Metallgehäuse untergebracht wird, kann eine externe Wi-Fi-Antenne (Referenz PASA-ANT1) installiert werden, um das Wi-Fi-Netzwerk außerhalb des Metallgehäuses zu erweitern. Die Einstellungen der Ausgangsleistung für die externe Antenne sind vordefiniert und können nicht bearbeitet werden.

Wenn der Panel Server Entry in einem Metallgehäuse installiert wird, verwenden Sie die Ethernet-Portverbindung anstelle von Wi-Fi, um Kommunikationsunterbrechungen zu vermeiden.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal (außer Wired by Design-Modelle) und Advanced.

Einstellen der Parameter

Die Wi-Fi-Infrastruktur wird auf den EcoStruxure Panel Server-Webseiten konfiguriert. Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Rufen Sie die Panel Server-Webseiten auf (siehe den detaillierten Abschnitt).

  2. Konfigurieren Sie die Wi-Fi-Verbindung auf der Webseite Einstellungen > Netzwerkkommunikation > Wi-Fi-Infrastruktur > Allgemeine Einstellungen.

Allgemeine Einstellungen

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB ODER GEÄNDERTE FUNKTION VON SCHUTZEINRICHTUNGEN
Setzen Sie den Wi-Fi-Parameter Antenne nicht auf Extern, wenn die externe Wi-Fi-Antenne nicht mit dem Panel Server Universal- oder Advanced-Gateway verbunden ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
Parameter Beschreibung

WLAN Aktivierung

Ermöglicht die Aktivierung/Deaktivierung des Wi-Fi.

HINWEIS: Durch die Deaktivierung der Wi-Fi-Aktivierung wird der Wi-Fi-Zugangspunkt deaktiviert und jede aktive Wi-Fi-Verbindung unterbrochen.

Infrastruktur Aktivierung

Wird angezeigt, wenn WLAN Aktivierung aktiviert und gespeichert ist.

Ermöglicht die Verbindung der Funktion mit einer vorhandenen Infrastruktur (standardmäßig aktiviert). Die Infrastruktureinstellungen können angezeigt und bearbeitet werden, wenn Infrastruktur Aktivierung aktiviert ist.

Antenne (Modelle Universal und Advanced)

Wenn Wi-Fi aktiviert ist, zur Festlegung des verwendeten Antennentyps:

  • Intern (Standardeinstellung)

  • Extern

Infrastruktur Einstellungen

Die folgenden Parameter werden nur angezeigt, wenn der Parameter Infrastruktur Aktivierung aktiviert ist.

Parameter Beschreibung

Verbindungsstatus

Zeigt den Status der Verbindung des Panel Server mit dem Wi-Fi-Netzwerk an:

  • Verbunden
  • Nicht verbunden
HINWEIS: Wenn das Wi-Fi-Netzwerk vorübergehend außer Betrieb ist, stellt der Panel Server innerhalb von drei Minuten nach der Wiederherstellung des Netzwerks erneut eine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk her.

SSID

Ermöglicht die Auswahl des Wireless-Netzwerknamens, indem Sie diesen in das Feld eingeben oder anzeigen, indem Sie in der Netzwerkliste darauf doppelklicken.

WICHTIG: Es wird empfohlen, WPA2 (WiFi Protected Access Version 2) (oder WPA3, falls verfügbar) für die Sicherheit des Wireless-Netzwerks zu verwenden.

HINWEIS: Das TKIP-Protokoll (Temporal Key Integrity Protocol) wird nicht unterstützt.

Authentifizierungsschlüssel

Ermöglicht die Eingabe des Authentifizierungsschlüssels für das Wi-Fi-Netzwerk.

Netzwerkliste

Ermöglicht die Auswahl eines Wi-Fi-Netzwerks. Das SSID-Feld wird automatisch mit den zugehörigen Daten ausgefüllt, wenn Sie auf einen Netzwerknamen doppelklicken.

Für jeden Netzwerknamen in der Liste werden folgende Informationen angezeigt:

  • Ein Symbol für die Stärke des Wi-Fi-Signals.

  • Ein Schlosssymbol, wenn ein Passwort erforderlich ist, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

WLAN Infrastruktur IP Einstellungen

Die folgenden Parameter werden nur angezeigt, wenn der Parameter Infrastruktur Aktivierung aktiviert ist.

Parameter Beschreibung

Schnittstellen Status

Zeigt den Status der Wi-Fi-Schnittstelle an.

MAC-Adresse

Zeigt die MAC-Adresse (Media Access Control) an. Die Einstellung kann nicht bearbeitet werden.

IPv6-Aktivierung

Wird verwendet, um die IPv6-Konfiguration zu aktivieren bzw. zu deaktivieren (standardmäßig aktiviert).

IPv6-Adresse

Zeigt die IPv6-Adresse an. Die Einstellung kann nicht bearbeitet werden.

HINWEIS: Wird angezeigt, wenn der Parameter IPv6-Aktivierung aktiviert ist.

IPv4 Zuweisungsmodus

Ermöglicht die Auswahl des IPv4-Zuweisungsmodus:

  • Wählen Sie DHCP (Standardeinstellung) aus, um die IPv4-Parameter automatisch zu erhalten.

  • Wählen Sie Statisch aus, um die IPv4-Adresse manuell einzugeben.

IPv4-Adresse

Wird zum Eingeben der statischen IP-Adresse des Panel Server verwendet, wenn der IPv4-Parameter Konfigurationsmodus auf Statische IPv4-Adresse festgelegt ist.

Netzmaske

Wird verwendet, um die Netzmaskenadresse Ihres Netzwerks einzugeben, wenn der IPv4-Parameter Konfigurationsmodus auf Statische IPv4-Adresse festgelegt ist.

HINWEIS: Wenn Wi-Fi aktiviert ist, hat die Wi-Fi-Konfiguration Vorrang vor der Ethernet-IP-Konfiguration.

WICHTIG: Verwenden Sie eine andere Netzmaske für Wi-Fi als die für Ethernet verwendete Netzmaske, um Verbindungsprobleme mit dem Panel Server zu vermeiden.

Gateway-Einstellungen

Die folgenden Parameter werden nur angezeigt, wenn der Parameter Infrastruktur Aktivierung aktiviert ist.

Parameter Beschreibung

Gateway Zuweisungsmodus

Die Gateway-Konfiguration entspricht den IPv4-Konfigurationsmoduseinstellungen und kann nicht bearbeitet werden:

  • DHCP

  • Statisch

HINWEIS: Das Gateway integriert einen DHCP-Client, der die IP-Konfiguration vom DHCP-Server empfängt.

Gateway IPv4 Adresse

Wird verwendet, um die IP-Adresse des Gateways (Routers) manuell einzugeben, wenn der Parameter Gateway Einstellungen > Zuweisungsmodus auf Statisch festgelegt ist.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?