Échantillonnage des données
Présentation
La fonction d’échantillonnage de données de Panel Server échantillonne les données provenant des équipements connectés à une fréquence définie pour un ensemble défini de mesures. La fréquence et les mesures dépendent de la configuration de la fonction, définie soit par une application cloud connectée, soit manuellement dans les pages Web de Panel Server.
Pour Panel Server Entry et Universal, les données échantillonnées sont envoyées dans un tampon avant d’être publiées. Le tampon stocke les données pendant un mois maximum et les publie dans l’application cloud lorsque la publication des données est activée ou lorsque la connexion est rétablie après une interruption.
Pour Panel Server Advanced, les données sont journalisées dans Panel Server.
Disponibilité
Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal et Advanced.
Réglage des paramètres
Activez l’échantillonnage des données dans les pages Web EcoStruxure Panel Server, sous .
Configuration de l’échantillonnage des données à partir d’une application cloud
Lorsqu’une connexion à une application cloud est activée, l’échantillonnage des données est automatiquement activé et configuré par le système cloud. Les paramètres ne sont pas modifiables (lecture seulement) à l’aide des pages Web Panel Server.
Les données mesurées sur les équipements connectés sont échantillonnées et publiées dans l’application cloud.
Configuration de l’échantillonnage manuel des données
L’échantillonnage manuel des données vous permet de configurer les mesures à échantillonner pour chaque équipement du système :
-
Équipements Modbus
-
Équipements sans fil
-
Équipements d’entrée/sortie
Après la mise en service de tous les équipements connectés à Panel Server, le choix des mesures et la période d’échantillonnage peuvent être définis individuellement pour chaque équipement dans la page Web :
-
Pour chaque équipement, cliquez sur son nom.
-
Cliquez sur Données.
-
Sélectionnez ou désélectionnez l’échantillonnage pour chaque mesure à l’aide de la case à cocher Échantillonnage.
-
Sélectionnez la période d’échantillonnage de la mesure. Si besoin, reportez-vous à Modification de la fréquence d’échantillonnage des données.
-
Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
IMPORTANT: L’application des modifications peut prendre quelques minutes. Pendant ce temps, les pages et fonctions suivantes ne sont pas accessibles :-
Tableau de bord de la page d’accueil (Advanced)
-
Tendances – vues de données d’équipement et agrégées (Advanced)
-
Modèles personnalisés – mises à jour des modèles personnalisés
-
Exportation CSV
-
Sauvegarde et restauration
-
Échantillonnage des données
-
Échantillonnage des mesures
-
Calcul des configurations valides pour les mesures de données
-
Au maximum 5 000 points de données individuels simultanés provenant de différents équipements, quel que soit leur type (équipements d’entrée/sortie sans fil, Modbus-SL ou Modbus TCP/IP)
-
Au maximum 500 échantillons par minute
-
Au maximum 500 alarmes individuelles pour la surveillance et l’envoi de notifications par e-mail (dont 300 d’entre elles au maximum provenant d’équipements Modbus-SL)
NOTE: Toute configuration distante qui tente d’activer des valeurs supérieures à ces limites est rejetée.
Le tableau suivant présente des exemples de configurations d’échantillonnage de données et indique si elles sont valides ou non :
Nombre d’équipements (A) | Nombre de mesures (B) | Période d’échantillonnage (min) (C) | Nombre total de points de données simultanés (A x B) | Échantillons par minute (A x B) / C | Nombre d’alarmes | Configuration valide |
---|---|---|---|---|---|---|
30 |
30 |
15 |
900 |
60 |
550 |
Non - nombre d’alarmes > 500 |
30 |
170 |
15 |
5100 |
340 |
90 |
Non - Nombre total de points de données simultanés > 5 000 |
30 |
30 |
1 |
900 |
900 |
90 |
Non - échantillons par minute > 500 |
30 |
30 |
15 |
900 |
60 |
90 |
Oui :
|
Les informations d’échantillonnage de données suivantes s’affichent à
pour faciliter le calcul de l’échantillonnage :-
Statut de maintenance des données
-
Nombre de mesures échantillonnées
-
Nombre maximum autorisé de mesures échantillonnées
-
Nombre d’échantillons par heure
-
Nombre maximum d’échantillons autorisés par heure
Modification de la fréquence d’échantillonnage des données
Pour Panel Server Advanced, lorsque la période d’échantillonnage (fréquence) est modifiée localement ou par une configuration distante, les points de données historiques journalisés sont conservés et migrés pour se conformer à la nouvelle période d’échantillonnage, avec les résultats suivants :
-
Réduction de la fréquence (par exemple, de 5 minutes à 10 minutes) : Les points de données relatifs à la fréquence réduite sont conservés. Les points de données intermédiaires sont supprimés.
AVIS Risque de perte de donnéesLa réduction de la fréquence d’échantillonnage entraîne la perte permanente des points de données historisés intermédiaires.Avant de réduire la fréquence, procédez à une exportation du journal des données pour éviter de perdre des données.Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.Pour plus d’informations sur l’exportation de données, reportez-vous à Exportation de données au niveau local.
-
Augmentation de la fréquence (par exemple, de 10 minutes à 5 minutes) : Les points de données pour lesquels il n’existe pas de données historiques sont dupliqués à partir de données historiques existantes (points de données des deux côtés), ce qui peut créer des tendances non linéaires là où des tendances linéaires sont attendues.
Échantillonnage des données Activation et suppression
Le tableau suivant décrit les paramètres.
Paramètre | Description |
---|---|
Activation de l’échantillonnage |
Permet d’activer ou de désactiver l’échantillonnage des données par Panel Server.
|
Effacer les données |
Permet de supprimer toutes les données d’échantillonnage. Pour supprimer les données :
|