Amostragem de dados
Apresentação
A função de amostragem de dados no Panel Server recolhe dados de dispositivos ligados com uma frequência definida para um conjunto definido de medições. A frequência e as medições dependem da configuração da função, definida por uma aplicação em nuvem ligada ou manualmente nas páginas Web do Panel Server.
Para Panel Server Entry e Universal, os dados recolhidos são enviados para uma memória intermédia antes de serem publicados. A memória intermédia armazena dados até um mês e publica na aplicação em nuvem quando a publicação de dados é ativada ou quando a ligação é restaurada após uma interrupção.
Para Panel Server Advanced, os dados são registados no Panel Server.
Disponibilidade
Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.
Definir os parâmetros
Ative a amostragem de dados nas páginas Web do EcoStruxure Panel Server, em .
Configuração de amostragem de dados da aplicação em nuvem
Quando uma ligação a uma aplicação em nuvem é ativada, a amostragem de dados é ativada e configurada automaticamente pelo sistema em nuvem. As definições não são editáveis (apenas leitura) com páginas Web do Panel Server.
Os dados medidos nos dispositivos ligados são amostrados e publicados na aplicação em nuvem.
Configuração manual de amostragem de dados
A amostragem manual de dados permite-lhe configurar as medições que vão ser recolhidas para cada dispositivo no sistema:
-
Dispositivos Modbus
-
Dispositivos sem fios
-
Dispositivos de entrada/saída
Após a colocação em funcionamento de todos os dispositivos ligados ao Panel Server, a escolha das medições e do período de amostragem pode ser definida individualmente para cada dispositivo na página Web :
-
Para cada dispositivo, clique no nome do dispositivo.
-
Clique em Dados.
-
Selecione ou desmarque a amostragem de cada medição na caixa de verificação Amostragem.
-
Selecione o período de amostragem da medição. Consulte Alterar a frequência de amostragem de dados, se for caso disso.
-
Clique em Guardar para aplicar as alterações.
IMPORTANTE: A aplicação das alterações pode demorar alguns minutos durante as quais as seguintes páginas e funções não estão acessíveis:-
Painel da página inicial (Advanced)
-
Tendências: dispositivo e vistas de dados agregados (Advanced)
-
Modelos personalizados: atualizações de modelos personalizadas
-
Exportação de CSV
-
Cópia de segurança e restauro
-
Amostragem de dados
-
Amostragem de medição
-
Cálculo de configurações válidas para medições de dados
-
Um máximo de 5000 pontos de dados individuais simultâneos de diferentes dispositivos, independentemente do tipo (sem fios, Modbus-SL ou Modbus TCP/IP, dispositivos de entrada/saída)
-
Máximo de 500 amostras por minuto
-
Um máximo de 500 alarmes individuais para monitorização e envio de notificações por e-mail (com um máximo de 300 dos dispositivos Modbus-SL)
NOTA: Qualquer configuração remota que tente ativar mais do que estes limites será rejeitada.
A tabela seguinte mostra exemplos de configurações de amostragem de dados e indica se são válidas ou não:
Número de dispositivos (A) | Número de medições (B) | Período de amostragem (min) (C) | Número total de pontos de dados simultâneos (A x B) | Amostras por minuto (A x B) / C | Número de alarmes | Configuração válida |
---|---|---|---|---|---|---|
30 |
30 |
15 |
900 |
60 |
550 |
N.º: número de alarmes > 500 |
30 |
170 |
15 |
5100 |
340 |
90 |
Não: número total de dados simultâneos pontos > 5000 |
30 |
30 |
1 |
900 |
900 |
90 |
Não: amostras por minuto > 500 |
30 |
30 |
15 |
900 |
60 |
90 |
Sim:
|
As seguintes informações de amostragem de dados são apresentadas em
para prestar assistência no cálculo da amostragem:-
Estado de manutenção de dados
-
Número de medições amostradas
-
Número máximo de medições amostradas permitidas
-
Número de amostras por hora
-
Número máximo de amostras permitidas por hora
Alterar a frequência de amostragem de dados
Para Panel Server Advanced, quando o período de amostragem (frequência) é alterado localmente ou por uma configuração remota, os pontos de dados históricos registados são mantidos e migrados para cumprir o novo período de amostragem, com os seguintes resultados:
-
Reduzir a frequência (por exemplo, alterar o período de 5 minutos para 10 minutos): Os pontos de dados relevantes para a frequência reduzida são mantidos. Os pontos de dados intermédios são eliminados.
AVISO Perigo de perda de dadosA redução da frequência de amostragem resulta na perda permanente de pontos de dados históricos intermédios.Efetue uma exportação de registo de dados antes de reduzir a frequência para evitar a perda de dados.O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.Para obter mais informações sobre a exportação de dados, consulte Exportar dados a nível local.
-
Reduzir a frequência (por exemplo, alterar o período de 5 minutos para 10 minutos): Existem pontos de dados para os quais não existem dados históricos duplicados a partir de dados históricos existentes (pontos de dados num dos lados), que podem criar tendências não lineares onde estão previstas tendências lineares.
Ativação e remoção de dados recolhidos
A tabela seguinte descreve as definições.
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Ativação de amostragem |
Permite ativar/desativar a amostragem de dados pelo Panel Server.
|
Remover dados |
Permite eliminar todos os dados de amostragem. Para eliminar dados:
|