Publication sur un serveur SFTP

Présentation

Panel Server fournit une connexion à un serveur SFTP.

Lorsque l’échantillonnage des données et la publication vers SFTP sont activés, les données échantillonnées des équipements sont publiées sur le serveur SFTP dans des fichiers json ou csv. Les données d’un mois (Entry ou Universal) ou de trois mois (Advanced) au maximum sont publiées sur le serveur SFTP. Si l’échantillonnage des données a été activé avant cette période, les données plus anciennes ne sont pas publiées.

Les alarmes sont gérées comme suit lorsque la publication SFTP est active :

  • Les alarmes peuvent être surveillées et affichées dans les pages Web de Panel Server.

  • Les alarmes ne sont pas publiées dans les fichiers CSV ou JSON.

  • Les alarmes peuvent être activées pour la notification par e-mail.

Lorsque la publication SFTP est active, la publication de données sur le cloud ou sur HTTPS n’est pas disponible.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal et Advanced.

Réglage des paramètres

La fonction de publication est définie dans les pages Web de Panel Server, sous Paramètres > Publication de données > Méthode de publication > SFTP.

Renseignez les Informations de connexion et les Paramètres de publication décrits dans les tableaux suivants.

Paramètres de Publication SFTP (Panel Server Entry et Universal)

Le tableau suivant décrit les paramètres.

Paramètre

Réglages

Description

Informations de connexion

Serveur

Le nom d’hôte du serveur SFTP peut être défini comme la valeur de l’adresse IP ou, par exemple, mysftpserver.mydomain.com.

Port

Permet de définir le port TCP du serveur SFTP. La valeur est généralement égale à 22.

Chemin

Permet d’indiquer le chemin d’accès à utiliser sur le serveur SFTP pour la publication des données. Par exemple, si /home/user/ est le répertoire par défaut du serveur SFTP, le chemin configuré avec /mySFTPPath va publier sur /home/user/mySFTPPath.

ID utilisateur

Permet de saisir le nom d’utilisateur pour l’accès au serveur SFTP.

Méthode d’authentification

Permet de sélectionner la méthode d’authentification à utiliser lors de la connexion au serveur SFTP :

  • Par mot de passe

  • Par clé

Mot de passe

Permet de saisir le mot de passe d’accès au serveur SFTP.

Importer le fichier de clé

Bouton utilisé pour télécharger vers Panel Server un fichier contenant le mot de passe crypté à utiliser pour se connecter au serveur SFTP. Affiché lorsque la méthode d’authentification est par clé.

Test de connexion

Bouton utilisé pour tester la connexion au serveur SFTP.

Paramètres de publication

Format de publication

Permet de sélectionner le format du fichier exporté :

Période de publication

Permet de sélectionner la fréquence de publication sur le serveur SFTP (réglage par défaut : 10 min.).

NOTE: La période de publication est calculée de la fin d’une publication au début de la suivante. Le temps nécessaire à une publication varie en fonction de la quantité de données à analyser et à publier.

Démarrer

Bouton utilisé pour lancer la publication des données vers le serveur SFTP.

Paramètres de Publication SFTP (Panel Server Advanced)

Le tableau suivant décrit les paramètres.

Paramètre

Réglages

Description

Informations de connexion

Serveur

Le nom d’hôte du serveur SFTP peut être défini comme la valeur de l’adresse IP ou, par exemple, mysftpserver.mydomain.com.

Port

Permet de définir le port TCP du serveur SFTP. La valeur est généralement égale à 22.

Chemin

Permet d’indiquer le chemin d’accès à utiliser sur le serveur SFTP pour la publication des données. Par exemple, si /home/user/ est le répertoire par défaut du serveur SFTP, le chemin configuré avec /mySFTPPath va publier sur /home/user/mySFTPPath.

ID utilisateur

Permet de saisir le nom d’utilisateur pour l’accès au serveur SFTP.

Méthode d’authentification

Permet de sélectionner la méthode d’authentification à utiliser lors de la connexion au serveur SFTP :

  • Par mot de passe

  • Par clé

Mot de passe

Permet de saisir le mot de passe d’accès au serveur SFTP.

Importer le fichier de clé

Bouton utilisé pour télécharger vers Panel Server un fichier contenant le mot de passe crypté à utiliser pour se connecter au serveur SFTP. Affiché lorsque la méthode d’authentification est par clé.

Test de connexion

Bouton utilisé pour tester la connexion au serveur SFTP.

Paramètres de publication

Format de publication

Permet de sélectionner le format du fichier exporté :

Période de publication

Permet de sélectionner la fréquence de publication sur le serveur SFTP (réglage par défaut : 10 min.).

NOTE: La période de publication est calculée de la fin d’une publication au début de la suivante. Le temps nécessaire à une publication varie en fonction de la quantité de données à analyser et à publier.

Inclure les données précédemment historisées (interrupteur à bascule)

Permet d’inclure toutes les données des trois derniers mois ou depuis le début de l’échantillonnage si cette période est plus courte.

Démarrer

Bouton utilisé pour lancer la publication des données vers le serveur SFTP. Reportez-vous à Date et contenu de la première publication de données.

Date et contenu de la première publication de données (Panel Server Advanced)

La date et l’heure de la première publication dépendent de la période de publication définie, comme indiqué dans le tableau suivant.

Période de publication Date et heure de la première publication et démarrage du recueil des données

Hebdomadaire

Minuit le premier jeudi suivant le lancement de la publication

Quotidien

Minuit après le lancement de la publication

12h

Minuit après le lancement de la publication

4h

Prochaine heure pile (par exemple : lancement de la publication à 10h47, démarrage de la publication à 11h00)

3h

Prochaine heure pile (par exemple : lancement de la publication à 10h47, démarrage de la publication à 11h00)

2h

Prochaine heure pile (par exemple : lancement de la publication à 10h47, démarrage de la publication à 11h00)

1h

Prochaine heure pile (par exemple : lancement de la publication à 10h47, démarrage de la publication à 11h00)

10 min

Au prochain intervalle de 10 minutes (par exemple, 10h10, 10h20, 10h30, etc.)

Lorsque l’interrupteur à bascule Inclure les données précédemment historisées est sélectionné, la première publication contient toutes les données des trois derniers mois, ou depuis le début de l’échantillonnage des données si inférieur à trois mois.

Connexion au serveur SFTP

Pour connecter Panel Server à un serveur SFTP :

  1. Sur le serveur SFTP, configurez une connexion pour la publication de données depuis Panel Server.

  2. Dans la page Paramètres > Communication réseau > Proxy, cliquez sur Proxy HTTP ou Proxy HTTPS et saisissez les informations requises.

  3. Dans la page Web Paramètres > Publication de données, sélectionnez SFTP comme Méthode de publication.

    Par défaut, les publications de données SFTP (format de fichier CSV ou JSON) sont stockées en haut de l’arborescence de fichiers du serveur SFTP. Si vous personnalisez le chemin de fichier pour le stockage des données, assurez-vous que ce chemin est créé et validé sur le serveur SFTP. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide utilisateur de votre serveur SFTP.

  4. Pour vous connecter au serveur SFTP, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe ou le nom d’utilisateur et la clé SSH au format PEM (Privacy Enhanced Mail) dans la section Informations de connexion. Enregistrez vos paramètres en cliquant sur l’icône en bas à droite de l’écran et en sélectionnant Enregistrer.

  5. Cliquez sur Tester la connexion. La liste des échanges de clés SSH et des chiffrements pris en charge par le Panel Server est disponible en Annexe E.

    Si vous utilisez l’authentification par clé SSH, la clé doit être fournie au format PEM (réglage par défaut si la version d’OpenSSH est antérieure à 7.8).

    NOTE: Si Panel Server se connecte pour la première fois à ce serveur SFTP, un message s’affiche et vous demande de confirmer l’authenticité du serveur.
  6. Une fois le test effectué, la page Web Panel Server affiche les informations suivantes :

    • En cas de succès, un fichier a été téléchargé sur le serveur SFTP.

    • En cas de dysfonctionnement, vérifiez les paramètres du serveur SFTP, les identifiants d’utilisateur et les droits d’accès en écriture sur le serveur SFTP.

  7. Pour publier des données, définissez les Paramètres de publication et cliquez sur Démarrer.

    Résultat : Les données échantillonnées des équipements correspondant à la période d’échantillonnage sélectionnée sont publiées sur SFTP, dans des fichiers de format CSV ou de format JSON.

  8. Si vous mettez à jour le serveur SFTP, l’empreinte du serveur SFTP change. Dans ce cas, cliquez sur Test de connexion pour vous reconnecter au serveur SFTP.

Déconnexion des services de publication

Pour déconnecter Panel Server depuis le serveur SFTP, cliquez sur Arrêter.

La déconnexion du serveur vous permet de vous connecter à un autre service de publication.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?