Publicación en el servidor SFTP
Presentación
Panel Server proporciona una conexión a un servidor SFTP.
Cuando se activan el muestreo de datos y la publicación SFTP, los datos muestreados de los dispositivos se publican en el servidor SFTP como archivos json o csv. En el servidor SFTP se publica un máximo de un mes de datos (Entry o Universal) o tres meses de datos (Advanced). Si el muestreo de datos se activó antes de este período, no se publicarán datos más antiguos.
Las alarmas se gestionan de la siguiente manera cuando la publicación de SFTP está activa:
-
Las alarmas se pueden supervisar y mostrar en las páginas web del Panel Server.
-
Las alarmas no se publican en los archivos CSV o JSON.
-
Se pueden activar alarmas para la notificación por correo electrónico.
Cuando la publicación HTTPS está activa, la publicación de datos en servicios en la nube o HTTPS no está disponible.
Disponibilidad
Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal, y Advanced.
Ajuste de los parámetros
La función de publicación está definida en las páginas web del Panel Server, en .
Rellene los campos Información de conexión y Configuración de publicación descritos en las siguientes tablas.
Configuración de Publicación SFTP (Panel Server Entry y Universal)
En la tabla siguiente se describen los ajustes.
Parámetro |
Ajustes |
Descripción |
---|---|---|
Información de conexión |
Servidor |
El nombre de host del servidor STFP se puede definir como el valor
de la dirección IP o como, por ejemplo, |
Puerto |
Se utiliza para definir el puerto TCP del servidor SFTP. Por lo general, se establece en 22. |
|
Ruta |
Se utiliza para introducir la ruta que se utilizará en el servidor
SFTP para la publicación de datos. Por ejemplo, si |
|
ID de usuario |
Se utiliza para escribir el nombre de usuario para el acceso al servidor SFTP. |
|
Método de autenticación |
Se utiliza para seleccionar el método de autenticación que se va a utilizar al conectarse al servidor SFTP:
|
|
Contraseña |
Se utiliza para escribir la contraseña para el acceso al servidor SFTP. |
|
Importar archivo de clave |
Botón que se utiliza para cargar en Panel Server un archivo que contiene la contraseña cifrada para conectarse al servidor SFTP. Se muestra cuando el método de autenticación es con clave. |
|
Probar conexión |
Botón utilizado para probar la conexión al servidor SFTP. |
|
Ajustes de publicación |
Formato de publicación |
Se utiliza para seleccionar el formato de archivo exportado:
|
Período de publicación |
Se utiliza para seleccionar la frecuencia de publicación en el servidor SFTP (ajuste predeterminado: 10 min). NOTA: El
período de publicación se calcula desde el final de una
publicación hasta el comienzo de la siguiente. El tiempo necesario
para una publicación varía en función de la cantidad
de datos que se analizarán y publicarán.
|
|
Empezar |
Botón utilizado para activar la publicación de datos en el servidor STFP. |
Configuración de Publicación SFTP (Panel Server Advanced)
En la tabla siguiente se describen los ajustes.
Parámetro |
Ajustes |
Descripción |
---|---|---|
Información de conexión |
Servidor |
El nombre de host del servidor STFP se puede definir como el valor
de la dirección IP o como, por ejemplo, |
Puerto |
Se utiliza para definir el puerto TCP del servidor SFTP. Por lo general, se establece en 22. |
|
Ruta |
Se utiliza para introducir la ruta que se utilizará en el servidor
SFTP para la publicación de datos. Por ejemplo, si |
|
ID de usuario |
Se utiliza para escribir el nombre de usuario para el acceso al servidor SFTP. |
|
Método de autenticación |
Se utiliza para seleccionar el método de autenticación que se va a utilizar al conectarse al servidor SFTP:
|
|
Contraseña |
Se utiliza para escribir la contraseña para el acceso al servidor SFTP. |
|
Importar archivo de clave |
Botón que se utiliza para cargar en Panel Server un archivo que contiene la contraseña cifrada para conectarse al servidor SFTP. Se muestra cuando el método de autenticación es con clave. |
|
Probar conexión |
Botón utilizado para probar la conexión al servidor SFTP. |
|
Ajustes de publicación |
Formato de publicación |
Se utiliza para seleccionar el formato de archivo exportado:
|
Período de publicación |
Se utiliza para seleccionar la frecuencia de publicación en el servidor SFTP (ajuste predeterminado: 10 min). NOTA: El
período de publicación se calcula desde el final de una
publicación hasta el comienzo de la siguiente. El tiempo necesario
para una publicación varía en función de la cantidad
de datos que se analizarán y publicarán.
|
|
Conmutador Incluir datos historizados previamente |
Se utiliza para incluir todos los datos de los últimos tres meses o del principio del muestreo de datos si es inferior a tres meses. |
|
Empezar |
Botón utilizado para activar la publicación de datos en el servidor STFP. Consulte Fecha y contenido de la primera publicación de datos. |
Fecha y contenido de la primera publicación de datos (Panel Server Advanced)
La fecha y la hora de la primera publicación dependen del período de publicación establecido, como se indica en la tabla siguiente.
Período de publicación | Fecha y hora de la primera publicación e inicio de la recopilación de datos |
---|---|
Semanal |
00:00 del primer jueves posterior al lanzamiento de la publicación |
Diario |
00:00 tras el lanzamiento de la publicación |
12h |
00:00 tras el lanzamiento de la publicación |
4h |
En la siguiente hora completa (por ejemplo, la publicación se inicia a las 10:47 y comienza a las 11:00) |
3h |
En la siguiente hora completa (por ejemplo, la publicación se inicia a las 10:47 y comienza a las 11:00) |
2 h |
En la siguiente hora completa (por ejemplo, la publicación se inicia a las 10:47 y comienza a las 11:00) |
1h |
En la siguiente hora completa (por ejemplo, la publicación se inicia a las 10:47 y comienza a las 11:00) |
10 min |
En el siguiente intervalo de 10 minutos (por ejemplo, 10:10, 10:20, 10:30, etc.) |
Si se selecciona el conmutador Incluir datos historizados previamente, la primera publicación contendrá todos los datos de los últimos tres meses o del principio del muestreo de datos si es inferior a tres meses.
Conexión al servidor SFTP
Para conectar el Panel Server a un servidor SFTP:
-
En el servidor SFTP, configure una conexión para la publicación de datos desde el Panel Server.
-
En Proxy HTTP o Proxy HTTPS e introduzca la información necesaria.
, haga clic en -
En la página web SFTP como Método de publicación.
, seleccioneDe forma predeterminada, las publicaciones de datos SFTP (formato de archivo CSV o JSON) se almacenan en la parte superior del árbol de archivos jerárquico del servidor SFTP. Si personaliza la ruta de archivo para almacenar datos, asegúrese de que dicha ruta se haya creado y validado en el servidor SFTP. Para obtener más información, consulte la guía del usuario del servidor SFTP.
-
Para conectarse al servidor SFTP, introduzca el nombre de usuario y la contraseña o el nombre de usuario y la clave SSH en formato PEM (correo con privacidad mejorada) en la sección Información de conexión. Para guardar la configuración, haga clic en el icono de la parte inferior derecha de la pantalla y seleccione Guardar.
-
Haga clic en Probar conexión. La lista de intercambios de claves SSH y cifrados que admite el Panel Server está disponible en el Apéndice E.
Cuando se utiliza la autenticación con clave SSH, esta debe proporcionarse en formato PEM (ajuste predeterminado si depende de una versión de OpenSSH inferior a la 7.8).
NOTA: Si es la primera vez que el Panel Server se conecta a este servidor SFTP, aparecerá un mensaje en el que se le solicitará que confirme la autenticidad del servidor SFTP. -
Una vez realizada la prueba, en la página web del Panel Server se mostrará información:
-
En caso de éxito, un archivo se habrá cargado correctamente en el servidor SFTP.
-
En caso de fallo, verifique los parámetros del servidor SFTP, las credenciales de usuario y los privilegios de acceso de escritura en el servidor SFTP.
-
-
Para publicar datos, ajuste la Ajustes de publicación y haga clic en Empezar.
Resultado: Los datos muestreados de los dispositivos, relacionados con el período de muestreo seleccionado, se publican en SFTP, en el formato de archivo CSV o el formato JSON.
-
Si actualiza el servidor SFTP, la huella digital del servidor SFTP cambiará. En este caso, haga clic en Probar conexión para conectarse de nuevo al servidor SFTP.
Desconexión de los servicios de publicación
Para desconectar Panel Server del servidor SFTP, haga clic en Detener.
La desconexión del servicio permite conectarse a otro servicio de publicación.