Hardwareverbindung

Verbindung mit Ethernet

Entry-Modell

Modelle Universal, Advanced

  1. Ethernet-Ports für PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS800, PAS800L

  2. Ethernet-Ports für PAS600P, PAS600PWD, PAS800P

HINWEIS: PAS600P, PAS600PWD und PAS800P können über Power over Ethernet (PoE) versorgt werden. Informationen zur Verbindung dieser Modelle mit einem Ethernet-Switch über Endspan-PoE-Ports oder Midspan-PoE-Ports finden Sie in der entsprechenden Kurzanleitung auf der Schneider Electric-Website:
  • GEX84977 EcoStruxure Panel Server Universal - Kurzanleitung für PAS600P

  • PKR28607 EcoStruxure Panel Server Universal Wired by Design  - Kurzanleitung für PAS600PWD

  • BQT54848 EcoStruxure Panel Server Advanced - Kurzanleitung für PAS800P

.

Verbindung mit einem PC

Gehen Sie vor wie folgt, um einen PC mit einem Panel Server über Ethernet zu verbinden:

  • Entry-Modell: Schließen Sie ein Ethernet-Kabel zwischen dem PC und dem Ethernet-Port am Panel Server an.

  • Modelle Universal und Advanced: Schließen Sie ein Ethernet-Kabel zwischen dem PC und einem der Ethernet-Ports am Panel Server an (ETH1 oder ETH2).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?