Conexión de hardware

Conexión a Ethernet

Modelo Entry

Modelos Universal, Advanced

  1. Puertos Ethernet para PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS800, PAS800L

  2. Puertos Ethernet para PAS600P, PAS600PWD, PAS800P

NOTA: PAS600P, PAS600PWD y PAS800P pueden recibir alimentación de Ethernet (PoE). Para obtener más información sobre la conexión de estos modelos a un conmutador Ethernet con puertos PoE Endspan o puertos PoE Midspan, consulte la hoja de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric:
  • GEX84977 EcoStruxure Panel Server Universal - Hoja de instrucciones para PAS600P

  • PKR28607 EcoStruxure Panel Server Universal Wired by Design   - Hoja de instrucciones para PAS600PWD

  • BQT54848 EcoStruxure Panel Server Advanced - Hoja de instrucciones para PAS800P

.

Conexión a un PC

Siga estos pasos para conectar un PC a un Panel Server a través de Ethernet:

  • Modelo Entry: conecte un cable Ethernet entre el PC y el puerto Ethernet en Panel Server.

  • Modelos Universal y Advanced: conecte un cable Ethernet entre el PC y uno de los puertos Ethernet en Panel Server (ETH1 o ETH2).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?