EcoStruxure Panel Server-System

conref migration issue fixed

Architektur

Ob für ein einfaches Stromverteilungssystem mit einem Gerät oder ein umfangreiches elektrisches Verteilungssystemen, der EcoStruxure Panel Server sammelt Daten von jedem der unterstützten Geräte.

Die folgende Abbildung zeigt typische EcoStruxure Panel Server-Architekturen:

Ethernet oder Wi-Fi
Modbus SL-Kommunikation
ULP-System
Digitale Ein-/Ausgänge
Wireless-Kommunikation nach IEEE 802.15.4
Wi-Fi-Zugangspunkt

Netzwerkkonnektivität

Die Netzwerkkonnektivität des EcoStruxure Panel Server kann in zwei Teile untergliedert werden:

  • Vorgeschaltete Verbindung zu Kontroll-/Überwachungssoftware und Cloud-Anwendungen

  • Nachgeschaltete Verbindung zu lokalen Feldgeräten

Vorgeschaltete Verbindung

Das vorgeschaltete Netzwerk des EcoStruxure Panel Server kann für die Verbindung von Cloud-Anwendungen oder Modbus TCP/IP-Überwachungs- und -Kontrollanwendungen genutzt werden.

  • Modell Entry:

    Dieser Zugriff erfolgt entweder über den Ethernet-Port am Panel Server oder über die Wi-Fi-Schnittstelle.

  • Modelle Universal und Advanced:

    Dieser Zugriff erfolgt über die beiden Ethernet-Ports am EcoStruxure Panel Server oder über die Wi-Fi-Schnittstelle, sofern zutreffend.

    Je nach Konfiguration des Ethernet-Ports weist die Datenübertragung folgendes Verhalten auf:

    • Im geschalteten Modus (Standardmodus) sind die beiden Ethernet-Ports mit dem internen Ethernet-Switch des EcoStruxure Panel Server verbunden. Mit einem der Ethernet-Ports verbundene Geräte können sich gegenseitig erkennen.

    • Im getrennten Modus ist der Ethernet-Port ETH1 mit dem vorgeschalteten Netzwerk verbunden, während der Ethernet-Port ETH2 verwendet wird, um ein nachgeschaltetes Ethernet-Netzwerk zu erstellen, das vom vorgeschalteten Ethernet-Netzwerk getrennt ist.

    Bei einer Wi-Fi-Verbindung wird das Wi-Fi-Netzwerk immer als das vorgeschaltete Netzwerk betrachtet und die Ethernet-Ports werden vom Wi-Fi-Netzwerk getrennt. Das vorgeschaltete (Wi-Fi-) Netzwerk und die nachgeschalteten (Ethernet-) Netzwerke müssen verschiedene Netzwerke sein, die unterschiedliche Subnetze verwenden (siehe folgende Tabelle. In der Tabelle stellen A, B und C andere Netzwerke dar.):

    Verbindung Wi-Fi-Netzwerk ETH1-Netzwerk ETH 2-Netzwerk

    Geschalteter Modus (Wi-Fi nicht aktiviert)

    A

    A

    Getrennter Modus (Wi-Fi nicht aktiviert)

    A (vorgeschaltet)

    B (nachgeschaltet)

    Wi-Fi und geschalteter Modus

    A (vorgeschaltet)

    B (nachgeschaltet)

    B (nachgeschaltet)

    Wi-Fi und getrennter Modus

    A (vorgeschaltet)

    B (nachgeschaltet)

    C (nachgeschaltet)

Nachgeschaltete Verbindung (Modell Entry)

Geräte im nachgeschalteten Netzwerk können mit dem Wireless-Konzentrator des Panel Server Entry über das Wireless-Netzwerk gemäß IEEE 802.15.4 verbunden werden.

Nachgeschaltete Verbindung (Modelle Universal und Advanced)

Für die Verbindung der Geräte im nachgeschalteten Netzwerk mit dem Panel Server Universal und Advanced sind verschiedene Möglichkeiten gegeben:

  • Wireless-Netzwerk gemäß IEEE 802.15.4 (Serien PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600P und PAS800)

  • Modbus SL

  • Modbus TCP/IP (Ethernet und Wi-Fi)

  • Digitaleingänge des Panel Server (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)

Je nach Konfiguration der Ethernet-Ports des Panel Server weist die Datenübertragung folgendes Verhalten auf:

  • Im geschalteten Modus ist es möglich, mehrere Netzwerkgeräte über den Panel Server in einer Prioritätsverkettung (Daisy Chain) miteinander zu verbinden. Auf die Modbus TCP/IP-Geräte, die mit einem der Ports des Panel Server verbunden sind, kann direkt über eine Überwachungs- und Kontrollsoftware zugegriffen werden, die auf einem Gerät ausgeführt wird, das physisch mit dem ETH1- oder ETH2-Port verbunden ist.

  • Im getrennten Modus erfolgt der Zugriff auf die über den ETH2-Port mit dem nachgeschalteten Ethernet-Netzwerk verbundenen Modbus TCP/IP-Geräte mithilfe einer vorgeschalteten Überwachungs- und Kontrollsoftware über den ETH1-Port.

Unterstützte Geräte

Liste der unterstützten Geräte (je nach Panel Server-Modell):

  • Kabelgebundene Geräte, die über Modbus SL, Modbus TCP/IP oder Digitaleingänge kommunizieren:

    • Leistungsschalter und Lasttrennschalter

    • Schutzrelais

    • Stromzähler

    • Energiezähler

    • Impulszähler

    • E/A-Module (IO)

    • Gateways

  • Wireless-Geräte:

    • Energiebezogene Geräte:

      • PowerTag Energy- und PowerLogic Tag-Sensoren

      • Acti9 Active

    • Umgebungssensoren:

      • Easergy TH110/CL110

      • HeatTag-Sensoren

      • Wireless-CO2-Sensoren

      • Wireless-Temperatur- und -Feuchtigkeitssensoren

      • PowerTag Ambient

      • PowerTag A

    • Steuergeräte:

      • PowerTag Control

      • Wireless-Anzeigehilfsgeräte für ComPacT- und PowerPacT-Leistungsschalter

    • Leistungsschalter: MicroLogic Active AP- oder EP-Steuergerät in MasterPacT MTZ-Leistungsschaltern

    • Andere Wireless-Geräte:

      • PowerLogic PD100

      • Exiway Link Notbeleuchtungsvorrichtungen

      • XB5R-Sender (ZBRT)

Die vom Panel Server unterstützten Geräte sind in den jeweiligen Versionshinweisen aufgeführt:

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Firmware-Versionshinweise

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Firmware-Versionshinweise

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Firmware-Versionshinweise

Maximale Konfiguration

Die maximale Anzahl an Geräten, die in einem System mit einem Panel Server depends on the model. konfiguriert werden können.

Panel Server Entry

Wireless-Gerät

Maximale Anzahl gleichzeitiger Geräte

PowerTag Energy-Sensoren

20

PowerLogic Tag-Energiesensoren

20

Acti9 Active-Geräte

20

PowerTag Control-Geräte

10

Wireless-Anzeigehilfsgeräte für ComPacT- und PowerPacT-Leistungsschalter

20

MasterPacT MTZ-Leistungsschalter mit MicroLogic Active AP- oder EP-Steuergerät

8

Wireless-CO2-Sensoren

20

Wireless-Temperatur- und -Feuchtigkeitssensoren

20

PowerTag A-Geräte

20

PowerTag Ambient-Sensoren

20

Easergy TH110/CL110-Umgebungssensoren

20

PowerLogic HeatTag-Sensoren

15

PowerLogic PD100-Geräte

15

Exiway Link-Geräte

20

XB5R Sender (ZBRT)

20

Für eine gemischte Konfiguration wird empfohlen, dass jede Kombination der in den obigen Zeilen aufgeführten Wireless-Geräte die maximale Anzahl von 20 Geräten nicht überschreitet.

Die maximale Anzahl an Geräten, die in einem System mit einem Panel Server Universal oder Advanced konfiguriert werden können, ist vom Typ der verbundenen Geräte abhängig:

Gerätetyp

Maximale Anzahl gleichzeitiger Geräte

Wireless-Gerät (nicht unterstützt von PAS600LWD und PAS600PWD)

PowerTag Energy-Sensoren

85

PowerLogic Tag-Energiesensoren

85

Acti9 Active-Geräte

85

Wireless-Anzeigehilfsgeräte für ComPacT- und PowerPacT-Leistungsschalter

85

MasterPacT MTZ-Leistungsschalter mit MicroLogic Active AP- oder EP-Steuergerät

8

Wireless-CO2-Sensoren

100

Wireless-Temperatur- und -Feuchtigkeitssensoren

100

PowerTag A-Geräte

100

PowerTag Ambient-Sensoren

100

Easergy TH110/CL110-Umgebungssensoren

100

PowerLogic HeatTag-Sensoren

15

PowerTag Control-Geräte

10

PowerLogic PD100-Geräte

15

Exiway Link-Geräte

20

XB5R Sender (ZBRT)

100

Für eine gemischte Konfiguration von Wireless-Geräten wird Folgendes empfohlen:

  • Eine Kombination der in den obigen Zeilen aufgeführten Wireless-Geräte darf die maximale Anzahl von 40 Geräten nicht überschreiten.

  • Die Gesamtanzahl der Geräte PowerTag Control, PowerLogic HeatTag, PowerLogic PD100, MasterPacT MTZ und Exiway Link darf 20 Geräte nicht überschreiten.

Modbus SL-Geräte

Modbus SL-Geräte, die keine E/A-Geräte sind:

32

HINWEIS: Die maximale Anzahl hängt von der Länge der seriellen Leitung und den Gerätetypen ab.

E/A-Geräte:

  • I/O Smart Link-Gerät

  • Acti9 Smartlink-Modbus SL-Gerät

  • SmartLink SIB-Gateway

  • 8 I/O Smart Link- oder Acti9 Smartlink-Modbus SL-Geräte, verbunden mit der seriellen Panel Server-Leitung

  • ODER

    1 SmartLink SIB + 7 I/O Smart Link oder Acti9 Smartlink-Modbus SL-Geräte

  • ODER

    8 SmartLink SIB

Modbus TCP/IP-Geräte

Physisch mit dem Panel Server verbundene Geräte und virtuelle Geräte, d. h. mit einem untergeordneten Panel Server-Gateway verbundene IEEE 802.15.4-Wireless-Geräte

128

HINWEIS: Der Panel Server unterstützt 64 gleichzeitige Modbus TCP/IP-Client-Verbindungen (z. B. SCADA-System).

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Schneider Electric-Vertreter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?