Sistema del EcoStruxure Panel Server
Arquitectura
Ya sea mediante un sistema de distribución eléctrica sencillo con un dispositivo o grandes sistemas de distribución eléctrica, el EcoStruxure Panel Server recopila datos de cualquiera de los dispositivos compatibles.
La siguiente ilustración muestra arquitecturas típicas del EcoStruxure Panel Server:
Conectividad de red
EcoStruxure Panel ServerLa conectividad de red del puede dividirse en dos partes:
-
Conexión aguas arriba a software de supervisión y aplicaciones en la nube.
-
Conexión aguas abajo a dispositivos de campo locales.
Conexión aguas arriba
La red aguas arriba del EcoStruxure Panel Server se puede usar para conectar aplicaciones en la nube o la aplicación de supervisión Modbus TCP/IP.
-
Modelo Entry:
Este acceso se proporciona a través del puerto Ethernet del Panel Server o mediante la interfaz Wi-Fi.
-
Modelos Universal y Advanced:
Este acceso se proporciona a través de los dos puertos Ethernet del EcoStruxure Panel Server o a través de la interfaz Wi-Fi, si corresponde.
En función de la configuración de los puertos Ethernet, el comportamiento de la transmisión de datos es el siguiente:
-
En modo conmutado (modo predeterminado), los dos puertos Ethernet están conectados al conmutador Ethernet interno del EcoStruxure Panel Server. Los dispositivos conectados a cualquiera de los puertos Ethernet se ven entre sí.
-
En modo independiente, el puerto Ethernet ETH1 se conecta a la red aguas arriba, mientras que el puerto Ethernet ETH2 se usa para crear una red Ethernet aguas abajo independiente de la red Ethernet aguas arriba.
En caso de conexión Wi-Fi, la conexión Wi-Fi siempre se considera la red aguas arriba y los puertos Ethernet son independientes de la red Wi-Fi. Las redes ascendentes (Wi-Fi) y descendentes (Ethernet) deben ser redes distintas que utilicen subredes diferentes (consulte la tabla siguiente; en la tabla A, B y C representan diferentes redes):
Conexión Red Wi-Fi Red ETH1 Red ETH 2 Modo conmutado (Wi-Fi no activado)
–
A
A
Modo separado (Wi-Fi no activado)
–
A (ascendente)
B (descendente)
Wi-Fi y modo conmutado
A (ascendente)
B (descendente)
B (descendente)
Wi-Fi y modo separado
A (ascendente)
B (descendente)
C (descendente)
-
Conexión aguas abajo (modelo Entry)
Los dispositivos de la red aguas abajo pueden conectarse al concentrador inalámbrico del Panel Server Entry a través de una red inalámbrica de acuerdo con IEEE 802.15.4.
Conexión aguas abajo (modelos Universal y Advanced)
Los dispositivos de la red aguas abajo pueden conectarse a Panel Server Universal y Advanced a través de diferentes medios:
-
Red inalámbrica según IEEE 802.15.4 (PAS600, serie PAS600T, PAS600L, PAS600P y PAS800)
-
Modbus-SL
-
Modbus TCP/IP (Ethernet y Wi-Fi)
-
Entradas digitales del Panel Server (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)
En función de la configuración de los puertos Ethernet del Panel Server, el comportamiento de la transmisión de datos es el siguiente:
-
En modo conmutado se pueden conectar varios dispositivos de red con daisy chain mediante el Panel Server. Se puede acceder directamente a los dispositivos Modbus TCP/IP conectados a cualquiera de los puertos del Panel Server mediante el software de supervisión y control que se ejecuta en un dispositivo conectado físicamente al puerto ETH1 o ETH2.
-
En modo independiente, es posible acceder a los dispositivos Modbus TCP/IP conectados mediante el puerto ETH2 a la red Ethernet aguas abajo con el software de supervisión y control aguas arriba mediante el puerto ETH1.
Dispositivos compatibles
Lista de dispositivos compatibles (según el modelo de Panel Server):
-
Dispositivos cableados que se comunican a través de Modbus-SL, Modbus TCP/IP o entradas digitales:
-
Interruptores automáticos y disyuntores
-
Relés de protección
-
Medidores de potencia
-
Contadores de energía
-
Contadores de pulsos
-
Módulos IO
-
Pasarelas
-
-
Dispositivos inalámbricos:
-
Dispositivos relacionados con la energía:
-
Sensores PowerTag Energy y PowerLogic Tag
-
Acti9 Active
-
-
Sensores ambientales:
-
Easergy TH110/CL110
-
Sensores HeatTag
-
Sensores de CO2 inalámbricos
-
Sensores inalámbricos de temperatura y humedad
-
PowerTag Ambient
-
PowerTag A
-
-
Dispositivos de control:
-
PowerTag Control
-
Accesorios de señalización inalámbricos para los interruptores automáticos ComPacTy PowerPacT
-
-
Interruptores automáticos: MicroLogic Active Unidad de control AP o EP en interruptores automáticos MasterPacT MTZ
-
Otros dispositivos inalámbricos:
-
PowerLogic PD100
-
Dispositivos de iluminación de emergencia Exiway Link
-
Transmisores XB5R (ZBRT)
-
-
Los dispositivos compatibles con el Panel Server se enumeran en las respectivas notas de la versión:
-
DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Notas de la versión de firmware
-
DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Notas de la versión de firmware
-
DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Notas de la versión de firmware
Configuración máxima
El número máximo de dispositivos que se pueden configurar en un sistema con un Panel Server depends on the model.
Panel Server Entry
Dispositivo inalámbrico |
Número máximo concurrente de dispositivos |
---|---|
Sensores PowerTag Energy |
20 |
Sensores de energía PowerLogic Tag |
20 |
Dispositivos Acti9 Active |
20 |
Dispositivos PowerTag Control |
10 |
Accesorios de señalización inalámbricos para los interruptores automáticos ComPacTy PowerPacT |
20 |
Interruptores automáticos MasterPacT MTZ con una unidad de control MicroLogic Active AP o EP |
8 |
Sensores de CO2 inalámbricos |
20 |
Sensores inalámbricos de temperatura y humedad |
20 |
Dispositivos PowerTag A |
20 |
Sensores PowerTag Ambient |
20 |
Sensores ambientales Easergy TH110/CL110 |
20 |
Sensores PowerLogic HeatTag |
15 |
Dispositivos PowerLogic PD100 |
15 |
Dispositivos Exiway Link |
20 |
Transmisores XB5R (ZBRT) |
20 |
La recomendación para una configuración mixta es que cualquier combinación de dispositivos inalámbricos enumerados en las filas anteriores no debe exceder 20 dispositivos. |
El número máximo de dispositivos que se pueden configurar en un sistema con un Panel Server Universal o Advanced depende del tipo de dispositivos conectados:
Tipo de dispositivo |
Número máximo concurrente de dispositivos |
|
---|---|---|
Dispositivo inalámbrico (no compatible con PAS600LWD ni PAS600PWD) |
Sensores PowerTag Energy |
85 |
Sensores de energía PowerLogic Tag |
85 |
|
Dispositivos Acti9 Active |
85 |
|
Accesorios de señalización inalámbricos para los interruptores automáticos ComPacTy PowerPacT |
85 |
|
Interruptores automáticos MasterPacT MTZ con una unidad de control MicroLogic Active AP o EP |
8 |
|
Sensores de CO2 inalámbricos |
100 |
|
Sensores inalámbricos de temperatura y humedad |
100 |
|
Dispositivos PowerTag A |
100 |
|
Sensores PowerTag Ambient |
100 |
|
Sensores ambientales Easergy TH110/CL110 |
100 |
|
Sensores PowerLogic HeatTag |
15 |
|
Dispositivos PowerTag Control |
10 |
|
Dispositivos PowerLogic PD100 |
15 |
|
Dispositivos Exiway Link |
20 |
|
Transmisores XB5R (ZBRT) |
100 |
|
La recomendación para una configuración mixta de dispositivos inalámbricos es la siguiente:
|
||
Dispositivos Modbus-SL |
Dispositivos Modbus-SL que no sean dispositivos de E/S: |
32 NOTA: El número máximo depende de la longitud de
la línea serie y del tipo de los dispositivos.
|
Dispositivos de E/S:
|
|
|
Dispositivos Modbus TCP/IP |
Dispositivos conectados físicamente al Panel Server y a dispositivos virtuales, es decir, dispositivos inalámbricos IEEE 802.15.4 conectados a una pasarela del Panel Server secundario |
128 NOTA: El Panel Server admite 64 conexiones simultáneas de clientes Modbus TCP/IP
(por ejemplo, el sistema SCADA).
|
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric.