Benutzerverwaltung

Einführung

Das Standard-Benutzerkonto verfügt über Administratorrechte, z. B. Lesen und Ändern der Produktkonfiguration, Hinzufügen oder Entfernen von Wireless-Geräten und Zugriff auf Systemprotokolle. Der Benutzername des Benutzerkontos lautet SecurityAdmin.

Bei der ersten Anmeldung müssen Sie ein Benutzerpasswort festlegen. Beachten Sie bitte die Passwortanforderungen.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.

Ändern des Passworts für das Benutzerkonto

Das Passwort für das Benutzerkonto kann wie folgt geändert werden:

  • Mit der Software EcoStruxure Power Commission

  • Auf der Startseite der Panel Server-Webseiten

    .
    1. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Benutzernamen in der Kopfzeile.

    2. Wählen Sie Passwort ändern in der Dropdown-Liste aus.

    3. Geben Sie das alte Passwort ein.

    4. Geben Sie das neue Passwort ein.

    5. Bestätigen Sie das neue Passwort.

    6. Klicken Sie auf Anwenden.

Passwortanforderungen

Für den EcoStruxure Panel Server gelten bestimmte Passwortanforderungen.

Ein Passwort muss den folgenden Regeln entsprechen:

  • Darf nicht mit dem Benutzernamen identisch sein

  • 8 bis 50 Zeichen

  • Muss mindestens drei der folgenden Zeichentypen enthalten:

    • Großbuchstaben

    • Kleinbuchstaben

    • Ziffern

    • Sonderzeichen (begrenzt auf Leerzeichen und !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~)

Passwortsperre

Nach 10 unzulässigen Anmeldeversuchen beim EcoStruxure Panel Server wird das Benutzerkonto gesperrt.

Wenn das Benutzerkonto gesperrt ist, muss der Benutzer 10 Minuten warten, bevor er sich erneut anmelden kann.

Nach 5 weiteren ungültigen Versuchen wird das Benutzerkonto 60 Minuten lang gesperrt.

Der Sperrstatus des Benutzerkontos bleibt bei einem Neustart erhalten. Dies gilt auch für einen Neustart nach einem Stromausfall.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?