Gestão de utilizadores

Apresentação

A conta de utilizador predefinida tem direitos de administrador, como leitura e alteração da configuração do produto, adicionar ou remover dispositivos sem fios, aceder a registos do sistema. O nome de utilizador da conta de utilizador é SecurityAdmin.

No primeiro início de sessão, é necessário definir uma palavra-passe de utilizador. Cumprir os requisitos de palavra-passe.

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Alterar a palavra-passe da conta de utilizador

A palavra-passe da conta de utilizador pode ser alterada da seguinte forma:

  • Com o software EcoStruxure Power Commission

  • Na página inicial das páginas Web do Panel Server

    .
    1. Clique na seta junto ao nome de utilizador no cabeçalho.

    2. Selecione Alterar palavra-passe na lista pendente.

    3. Introduza a palavra-passe antiga.

    4. Introduza a nova palavra-passe.

    5. Confirme a nova palavra-passe.

    6. Clique em Aplicar.

Requisitos da palavra-passe

O EcoStruxure Panel Server integra requisitos de palavra-passe.

Uma palavra-passe deve estar em conformidade com as seguintes regras:

  • Não pode ser idêntico ao nome de utilizador

  • 8 a 50 carateres

  • Deve conter pelo menos três dos seguintes tipos de carateres:

    • Letras maiúsculas

    • Letras minúsculas

    • Dígitos

    • Carateres especiais (limitados ao caráter de espaço e !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~)

Bloqueio de palavra-passe

Após 10 tentativas inválidas de início de sessão no EcoStruxure Panel Server, a conta de utilizador fica bloqueada.

Quando a conta de utilizador é bloqueada, o utilizador tem de aguardar 10 minutos antes de poder iniciar sessão novamente.

A conta de utilizador é bloqueada durante 60 minutos sempre que houver mais de 5 tentativas inválidas.

O estado de bloqueio da conta de utilizador permanece em caso de reinício, incluindo reinício após perda de energia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?