Funzioni Modbus-SL

Descrizione generale

Il servizio di messaggistica Modbus fornisce una comunicazione client/server tra dispositivi collegati a una rete Modbus Serial Line (Modbus-SL).

Il modello client/server si basa su quattro tipi di messaggi:

  • Richiesta Modbus, il messaggio inviato sulla rete dal client per avviare una transazione.

  • Indicazione Modbus, il messaggio di richiesta ricevuto sul lato server.

  • Risposta Modbus, il messaggio di risposta inviato dal server.

  • Conferma Modbus, il messaggio di risposta ricevuto sul lato client.

I servizi di messaggeria Modbus (modello client/server) vengono utilizzati per lo scambio di informazioni in tempo reale tra:

  • due applicazioni del dispositivo.

  • applicazione del dispositivo e un altro dispositivo;

  • applicazioni e servizi HMI/SCADA;

  • un PC e un programma di un dispositivo che fornisce servizi on-line.

Sulla linea seriale, l'ADU (Modbus Application Data Unit) incapsula la PDU (Protocol Data Unit) aggiungendo l'indirizzo del server e un CRC (Cyclic Redundancy Check). Per identificare l'Application Data Unit Modbus su TCP/IP viene utilizzato un header dedicato denominato header MBAP (header protocollo applicazione Modbus).

Tabella delle funzioni Modbus

La tabella seguente descrive in dettaglio le funzioni supportate dai dispositivi Modbus-SL supportati da EcoStruxure Panel Server:

Codice funzione

Nome funzione

03

Lettura di n parole

04

lettura registro ingressi

06

Scrittura di 1 parola

16

Scrittura di n parole

43-14 Lettura identificazione dispositivo (vedere Funzione 43-14: lettura identificazione dispositivo)

100-4

Lettura delle parole non adiacenti dove n ≤ 100 (vedere Funzione 100-4: Lettura registri non adiacenti)

IMPORTANTE: i codici funzione 1 e 2 non sono supportati.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?